查看:
204538
回复: 81 |
【教程】SMT打样-邮票孔拼版制作方法
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-03-03 10:27:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如果板子比较小, 可以使用拼板的方式间接实现更多小片,下面说明间接实现更多小片的方法:
第一 尺寸要求:
双面(2层):48 * 32 CM; 拼版后长度小于480mm,宽度小于320mm 4层:35 * 32 CM; 拼版后长度小于350mm,宽度小于320mm
第二 图示说明拼版方法 1) 拼版后的局部图:(中间用连接桥的方式,此方能最少程度上减少残留) 式 2)拼版后的效果图 3)邮票孔拼版规则: 1. 拼板与板间距1.2mm或者1.6mm 等 2. 邮票孔:8个0.55mm的孔, 孔间距:0.2mm, 孔中心距:0.75mm 3. 加两排,邮票孔伸到板内1/3, 如板边有线需避开 (延伸到板内: 掰开后留下的毛刺不影响外形尺寸. 我们常说的用负公差) 4. 加完邮票孔,孔两边的外形连起来,方便后工续锣带制作 第三 拼大需谨慎, 2> 拼太大有翘曲的风险 3> 存在品质风险,如果有大片出现不良,可能导致一大片但不能贴装. 缺数风险非常高! 第四 特别留意: 如果出现坏板(打叉板),则缺数出货,不进行补料. 无法保证100%够数
之前的客晒单里有邮票孔拼板的实物情况(感谢大家的提供),请帮参考下:
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
SUPERTT
6
主题
17
回复 |
发表于2017-12-03 22:54:25
|
显示全部楼层
24#
需要做60片SMT, 两块拼一块,这种情况5mm工艺边是不是不需要,只要把两个板间隔1.6mm邮票孔连接即可?
|
|