查看:
204573
回复: 81 |
【教程】SMT打样-邮票孔拼版制作方法
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-03-03 10:27:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如果板子比较小, 可以使用拼板的方式间接实现更多小片,下面说明间接实现更多小片的方法:
第一 尺寸要求:
双面(2层):48 * 32 CM; 拼版后长度小于480mm,宽度小于320mm 4层:35 * 32 CM; 拼版后长度小于350mm,宽度小于320mm
第二 图示说明拼版方法 1) 拼版后的局部图:(中间用连接桥的方式,此方能最少程度上减少残留) 式 2)拼版后的效果图 3)邮票孔拼版规则: 1. 拼板与板间距1.2mm或者1.6mm 等 2. 邮票孔:8个0.55mm的孔, 孔间距:0.2mm, 孔中心距:0.75mm 3. 加两排,邮票孔伸到板内1/3, 如板边有线需避开 (延伸到板内: 掰开后留下的毛刺不影响外形尺寸. 我们常说的用负公差) 4. 加完邮票孔,孔两边的外形连起来,方便后工续锣带制作 第三 拼大需谨慎, 2> 拼太大有翘曲的风险 3> 存在品质风险,如果有大片出现不良,可能导致一大片但不能贴装. 缺数风险非常高! 第四 特别留意: 如果出现坏板(打叉板),则缺数出货,不进行补料. 无法保证100%够数
之前的客晒单里有邮票孔拼板的实物情况(感谢大家的提供),请帮参考下:
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
施诺德设计工程师
0
主题
2
回复 |
发表于2020-12-30 16:54:31
|
显示全部楼层
71#
不做批量V坑。。。可能是担心手工分板时可能损坏元件,造成不必要的问题。。。
那么请问在下单时候可否直接上传丹块的资料,由嘉立创自行拼板(邮票孔)。。并且多数的拼好板还需要预留3-5MM工艺边,以便于贴好片了后期有插件工艺以及需要过锡炉波峰焊之类的后续工序。当然此方法主要针对有一定数量的。。我也相信很多的公司有这个需求 |
施诺德设计工程师
0
主题
2
回复 |
发表于2020-12-30 16:56:01
|
显示全部楼层
72#
麻烦嘉立创介绍下 需要贴片开钢网 我们下单时候提供元件清单。。。。。。一整个流程 |
|