查看: 204515
回复: 81
【教程】SMT打样-邮票孔拼版制作方法
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2017-03-03 10:27:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

如果板子比较小, 可以使用拼板的方式间接实现更多小片,下面说明间接实现更多小片的方法:


第一  尺寸要求:

双面(2层):48 * 32 CM;  拼版后长度小于480mm,宽度小于320mm

4层:35 * 32 CM;  拼版后长度小于350mm,宽度小于320mm



第二 图示说明拼版方法

1) 拼版后的局部图:(中间用连接桥的方式,此方能最少程度上减少残留) 式

2)拼版后的效果图


3)邮票孔拼版规则: 

1. 拼板与板间距1.2mm或者1.6mm 等 

2. 邮票孔:8个0.55mm的孔, 孔间距:0.2mm, 孔中心距:0.75mm

3. 加两排,邮票孔伸到板内1/3, 如板边有线需避开   (延伸到板内: 掰开后留下的毛刺不影响外形尺寸. 我们常说的用负公差)

4. 加完邮票孔,孔两边的外形连起来,方便后工续锣带制作



 第三 拼大需谨慎,
1> 将会有大板费用(25*25CM以内还没有)。

2> 拼太大有翘曲的风险

3> 存在品质风险,如果有大片出现不良,可能导致一大片但不能贴装. 缺数风险非常高!



 第四 特别留意:  如果出现坏板(打叉板),则缺数出货,不进行补料.  无法保证100%够数

























之前的客晒单里有邮票孔拼板的实物情况(感谢大家的提供),请帮参考下:

 点击查看大图

   点击查看大图

 

 点击查看大图


深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
qiqiji
3
主题
59
回复
发表于2017-03-05 20:36:34   |  显示全部楼层
7#

能否提供 PDF 里做范例的那个 pcb 源文件?

qiqiji
3
主题
59
回复
发表于2017-03-12 22:25:03   |  显示全部楼层
8#
能否提供 PDF 里做范例的那个 pcb 源文件?
qiqiji
3
主题
59
回复
发表于2017-03-13 12:17:14   |  显示全部楼层
10#

这样拼可否?


qiqiji
3
主题
59
回复
发表于2017-03-13 12:19:11   |  显示全部楼层
11#
发表于2017-03-13 09:43:17  9# 好久了,是否还有?需要找下先查找过了,原来是随机截的图,没有保留当时的原文件。不过,这个教学贴里一样有邮票孔的拼板方法(...

忘了上传图片,补上。

小片 6cm x 4cm,我拼成横向2个,纵向3个如何?还是纵向可以再加点?

点击查看大图