查看:
58750
回复: 60 |
使用PIC16F628制作一个高精度的电容测试仪
|
||||||||||||||||||||||||||||||
立创快报
【官方工作人员】
8
主题
1
回复 |
发表于2017-03-04 11:39:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用PIC16F628制作一个高精度的电容测试仪 网友:Roman Black
1、作品简介
贴片电容,不像贴片电阻那样上面还有数字标识,所以如果多个贴片电容不小心混在一起,是很难区分开来的,原因主要是一般的万用表没那么高分辨率的电容测试功能,为此本期,我们编辑组特意给大家介绍一款来自老外的电子制作,该制作属于开源,具有硬件简洁,但又不失高精度测量的特点,作者也提供了HEX源码,烧录完成后即可工作!该老外的大名是:Roman Black,他的网站是:http://www.romanblack.com, 顺此声明,该文章的版权归属:Roman Black, 我们这里只是转载和翻译,如翻译有所偏差,请以作者原文为准)。
2、作品亮点 ① 具有很高的分辨率:达6~7位!(一般的仪器或制作,只有有3或4位) ② 测量范围较宽:0pF到50uF。 ③ 硬件简洁,性价比高,使用到一个低成本的PIC单片机16F628。 ④ 不需要校准!(其他需要校准的一个特殊的测试帽) ⑤ 类似电子秤的去皮功能,可自动归零,或相对值设置为零
此外,亮点还包括: 该电容测量仪,有三种显示格式,根据测量值大小有所差异,具体如下: 0pF to about 18000 pF, format; "PPPPP.DD pF" 18nF to 999nF, format; "NNN.DDD nF" 1uF to 50uF, format; "UU.DDDD uF"
显示精度: 在pF级测量显示时,显示精度可达 +/- 0.02pF; 而在nF和uF级测量显示时,显示精度可达 +/- 最后1位数字 3、原理图 备注说明:以上电路中,最关键的是这个部分,这里特别提取出来分析一下: 该电路是一个RC震荡电路,其中比较器直接使用了PIC16F628内部自带的比较器。该电路的震荡输出频率 Fout由RT和CT决定,基本不受供电电压影响,当RT固定时,这个电路可以作为一个高精度测量电容的电路(通过测量Fout的值,就可以计算出CT的值)。在这个电路中,R1和R2起的作用,是分压的作用,B点电压在1/3VDD或2/3VDD之间变换。 4、软件部分的描述
软件部分,很可惜该作者没有给出源码,只是给出了最终可烧录的HEX文件。 下面,我们来看看该作者实现这个电容测量仪的一些构思。(在此之前,我们建议大家先看该作者的另外一个设计技巧和思路:Zero-error 1 second Timer 零误差产生1HZ 的定时器,该高精度电容测量电路的算法核心就是用这个方法来设计的。) 本电路中,单片机PIC16F628使用内置的CCP1硬件单元来捕获RC振荡器的频率,PIC定时器的运行时钟为4MHZ(16MHz/4=4 )。单片机累加连续捕获到的周期数(值),直到累加到的周期数超过两百万次(即>0.5 second),仅仅误差只是最初和最后1次的捕获到的周期值,所以的误差值被限制在每次最后一次捕获的两百万次的多余部分,从而最终达到1PPM的精度。现在,通过总周期数除以捕获到的周期数,就可以得到一个精确的平均捕获值,接着把该平均值再放大1000倍,即可获得除数后包含了多个数字的最终值(分辨率)。
例如; "10nF" 的电容,测量到的振荡数是 435Hz 218个连续的振荡值被累计,对应得到的总和值是:2004597 从而有:(2004597*1000)/218 = 2004597000/218 = 9195399 所以平均得到的周期数是:9195.399
接着,第二步的处理是: 将平均得到的周期数转换为pF (9195399*100)/scale = 919539900/919 = 1000587 1000587 最终被显示在LCD屏上的数字是:10005.87 pF
类似地,再比如: "100pF" osc PIC单片机测量到的振荡数是 43500 Hz 累计值首次超过2百万次,即实际达到2000091时,对应的振荡周期数是:21751 从而有: 2000091000/21751 = 91953 比例格式化: 91953000/919 = 100057 最终, 100057 被处理和显示在LCD屏上的值是100.05 pF5、材料清单(BOM列表)
以下是这个电子制作的BOM列表,大部分器件可采购自立创商城(http://www.szlcsc.com):
6、PCB实物图
7、调试过程和应用实例 测试是很简单的,PCBA焊接和组装无误后,上电会显示320pF左右(此时假设是没有接上待测电容CT的),此时该RC振荡器的频率大概是220KHZ左右。接着,轻触按键对该电容测量仪进行归零,LCD显示屏显示"Zero Cal",随后该装置即可进行待测状态!在测量极小电容的时候,由于精度很高,同时温度影响,出现一些跳过,比如+-0.05的变动,是正常的。另外,如果这个RC振荡器停止震荡,或者待测电容的2端短路,或者超过50uF的电容被插入来测量,那么LCD将会显示"Error" ,并交替性出现"Error" 和 "Large cap"的提示。
8、总结 Roman Black是个大牛,在他的个人网站上有很多他开源的作品,特别是他提出的“Zero-error 1 second Timer 零误差产生1HZ 的定时器”,这个算法在MCU中有很多应用,它可以让单片机即使使用特殊或有误差的晶振,也能产生精确的周期性、频率信号。这个算法,值得大家去学习和参考。另外这个电容测量仪的电路中,如果采用更高速的比较器,可以得到更准确的测量值,特别是在测量pF级微小容量的电容时,也欢迎大家去改进~ 。 附件: 官方原文:http://www.romanblack.com/onesec/CapMeter.htm 烧录文件(HEX):CapMeter.rar
此账号用于发布《立创快报》最新资讯及相关趣味文章,欢迎大家多多关注!!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||
pla155
0
主题
3
回复 |
60#
这个算法特定用于只能产生2的整数倍分频的向上计数计时器, 对于目前主流,哪怕是51单片机,定时器都是可以自动预装初始值的向下计时器, 不用这么麻烦的算法。 但是,这个把残值预留反复利用,最终趋于稳定的算法是很牛的。 其原理就是利用了10进制和256进制之间的最小公差法。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
pla155
0
主题
3
回复 |
61#
主流单片机,应该外挂一片NE555,用内置的三份压电阻进行比较 稳定, R2是精密电阻就好。 |
|