查看: 10773
回复: 19
参赛作品《基于物联网的远程控制系统》
心迹难寻
1
主题
6
回复
发表于2018-05-30 22:29:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):秦波


2. 单位或学校名称(选填项):


3. 当前职务或职称(选填项):


4. 参赛作品的名字(必填项):基于物联网的远程控制系统


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):实现单片机与互联网实时通讯,达到远程控制的效果,以智能家居为载体。


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):MOS驱动、LCD、传感器、以太网模块等


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):HT32F52352开发板、串口转以太网、WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。


8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项):Protel MATLAB AD


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

1.作品的整机外观图片:

点击查看大图


 点击查看大图

2.随着物联网技术的发展,越来越多的人将物联网技术运用于实际生活当中, 旨在让生活变得更加方便与高效, 特别是在智能家居一块, 使人们的家居环境在不断的提升。
本次基于物联网的远程控制系统的设计是以 HT32F52352 单片机为控制核心, 以家居为载体,将物联网的远程控制应用到家居上,利用串口转WIFI和以太网两用集成模块方便切换,

实现单片机与以太网、互联网之间的通讯,从而达到移动终端远程控制的目的,使用户可以通过移动终端对家里的电灯窗帘等设备进行实时控制;同时可以在移动终端上实时监测室

内温湿度;并且在室内配备了语言识别功能与语音播报功能,用户可在室内可随时开启或关闭此两项功能,对设备进行实时的控制;同时室内还配备了 LCD 显示屏,使用户可以实时
观察各设备的情况与环境温湿度和室内人数。

3.主要是实用性:单片机与互联网构建的实时传输系统,并不单单局限于智能家居的控制,只是以其为载体方便演示罢了。可用于单片机大气的监测再将实时数据通过互联网回传到

服务器用于分析,也可用于某一公路车流量的监测或某一商场人流量的监测等等。其次不局限于一款MCU,程序可以移植到不同的单片机。因此只要是用单片机做成的产品都能远程操控,

实现互联网与单片机采集的数据的实时交互。


二、系统构架图


   

三、硬件部分的描述

 


 

四、材料清单(BOM列表)


HT32F52352开发板、串口转以太网和WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。


五、软件部分的描述(选填)

 

  点击查看大图


六、作品演示


腾讯视频连接 http://url.cn/5XVzS1p?sf=uri


七、总结

还有待进一步完善 如:通讯换成CAN

SJ2018
0
主题
3
回复
发表于2018-07-19 13:37:03   |  显示全部楼层
11#
老兄能不能留个联系方式,有类似项目合作