查看: 46994
回复: 50
白光936温控板(B2319)的两项改进
小宇
8
主题
35
回复
发表于2017-03-16 17:20:04 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

本人最近DIY了一款HAKKO 936焊台的温控电路板,使用uPC1701C+uPC324C的方案,并对原版电路做了两项改进。

改进1:原版温控板没有设置用于电源指示的LED,使得在空载时容易被我们认为焊台已关机,忘记关闭焊台是比较危险的,所以做出这项改进。

改进2:原版温控板的uPC1701C芯片的供电电压较高,基本达到了极限值(9V),所以将原版温控板的阻值为680Ω的R10电阻更换为3.0V稳压二极管, 使得uPC1701C芯片的供电电压降至8.4V,降低芯片发热,延长芯片使用寿命。

注:uPC1701C可以用KA2804或者UTC产的A2804L直接替换。uPC324C可用LM324替换。AC05D可控硅可用BTA08-600C或BTA10-600C代替,塑料插座可以用PLT-165-R替换,将907烙铁手柄上的插头换成PLT-165-P即可

喜欢这款的话不妨DIY一个

转载请注明

点击查看大图

点击查看大图 点击查看大图

点击查看大图


PCB工程文件下载链接:链接:http://pan.baidu.com/s/1hrPizvY 密码:yyki

HAKKO936.zip

前面板钻孔.zip

清风竹影
0
主题
1
回复
发表于2021-12-22 11:38:06   |  显示全部楼层
40#
相当不错,赞一个

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部