查看:
47009
回复: 50 |
白光936温控板(B2319)的两项改进
|
小宇
8
主题
35
回复 |
发表于2017-03-16 17:20:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
本人最近DIY了一款HAKKO 936焊台的温控电路板,使用uPC1701C+uPC324C的方案,并对原版电路做了两项改进。 改进1:原版温控板没有设置用于电源指示的LED,使得在空载时容易被我们认为焊台已关机,忘记关闭焊台是比较危险的,所以做出这项改进。 改进2:原版温控板的uPC1701C芯片的供电电压较高,基本达到了极限值(9V),所以将原版温控板的阻值为680Ω的R10电阻更换为3.0V稳压二极管, 使得uPC1701C芯片的供电电压降至8.4V,降低芯片发热,延长芯片使用寿命。 注:uPC1701C可以用KA2804或者UTC产的A2804L直接替换。uPC324C可用LM324替换。AC05D可控硅可用BTA08-600C或BTA10-600C代替,塑料插座可以用PLT-165-R替换,将907烙铁手柄上的插头换成PLT-165-P即可。 喜欢这款的话不妨DIY一个 转载请注明 PCB工程文件下载链接:链接:http://pan.baidu.com/s/1hrPizvY 密码:yyki |
我是阿俊
0
主题
1
回复 |
发表于2017-11-22 09:08:30
|
显示全部楼层
32#
已经焊接好试机,为啥加温发光二极管一直亮着?电源那只发光二极管亮着是对的,但是加温发光二极管也一直亮着,当然如果不加温的时候和加温的时候比亮度很小,但是一直都有发光。 |
|