查看:
11919
回复: 39 |
请教大家: 工控工业仪表等pcb板上. 0603和0805谁更加合适一些?
|
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2017-03-17 10:02:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如题: 请教大家: 工控工业仪表等pcb板上. 0603和0805谁更加合适一些? 现在的mcu 体积越来越小. 在一些小pcb上非常合适.与此同时.原来的0805贴片 显得非常庞大.请教大家.在实践中, 0603用于工控 工业控制上的几率多吗? 是否合适.? 请大家探讨. |
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-03-19 12:58:54
|
显示全部楼层
29#
电容温度特性,不同材质会有影响。比方说风华的电容: COG材质的0.1uF电容最小体积就只能做到1206 COG:30PPM/℃ 工作温度-55℃~125℃ X7R:+-15%(20℃时) 工作温度-55~125℃ Y5V:-80~+30%(20℃时)工作温度-25~85℃ 市面上最便宜的Y5V在常温下还好,一旦温度环境变化,容量变化非常大。耐压值也会跟着有所下降。 |
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-03-26 19:15:45
|
显示全部楼层
36#
没有做过实际测试,不敢下定论。 结合使用的环境,条件,应该会打很大的折扣。 通常来讲,封装大一点的受外部因素影响也会小一点。 |
|