查看: 36036
回复: 28
【实例】电源芯片TP5100的不良设计
立创工程周工
15
主题
60
回复
发表于2017-03-18 14:11:06 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

最近有个别客户反馈电池电源管理芯片TP5100容易烧坏,经原厂工程师协助分析,结论是客户个别器件选型及layout极其不合理。在这里分享TP5100设计资料,希望能帮到大家。

TP5100设计资料.rar

改版前与改版后Lay板对比(U=TP5100,芯片9脚的两个电容C45、C46在lay板时尽量靠近芯片)

点击查看大图

点击查看大图

tom6bj
33
主题
273
回复
发表于2017-11-06 09:03:34   |  显示全部楼层
10#
发表于2017-11-05 20:40:04  9# 输入电压高于9V,输入要并联1R+1uF的串联网络,这个原理是什么?相当于在输入并了一个ESR非常大的电容,作用类似并联...

芯龙的XL4001是可以自己设定充电电压的,充几节都可以。

不过感觉两串锂电还是不怎么靠谱,不支持均衡充电的话估计性能衰退很快吧。。

看看有没有单节升压的方案?既然移动电源已经有不少号称能升5V 5A了,12V 2A应该小意思吧。