查看:
36037
回复: 28 |
【实例】电源芯片TP5100的不良设计
|
|||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-03-18 14:11:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近有个别客户反馈电池电源管理芯片TP5100容易烧坏,经原厂工程师协助分析,结论是客户个别器件选型及layout极其不合理。在这里分享TP5100设计资料,希望能帮到大家。 改版前与改版后Lay板对比(U=TP5100,芯片9脚的两个电容C45、C46在lay板时尽量靠近芯片) |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-04 22:28:02
|
显示全部楼层
7#
你们客户这样修改以后还烧过吗?我刚刚烧了一片TP5100,这个芯片太容易烧了。测试都做完了,上机器,12V电源一插,直接就烧了。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-05 20:40:04
|
显示全部楼层
9#
输入电压高于9V,输入要并联1R+1uF的串联网络,这个原理是什么?相当于在输入并了一个ESR非常大的电容,作用类似并联一个电解电容。 一言不合就炸机,这个体验太不好了。顺便求推荐8.4V两串锂电充电芯片,开关线性都可以。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-06 13:35:15
|
显示全部楼层
11#
一直挂着电池使用,普通的恒压恒流降压芯片是不行的。除了充电,还有路径管理,成品电路有3个主要端口:VIN,GND,VOUT,VIN没有电压的时候,VOUT输出电池电压,VIN接入12V,VOUT输出12V. 均衡是额外的均衡电路来完成的,一般是被动均衡,电流不太大。本来想用TP5100来替换bq24170的,按照自己对异步buck电路的理解来布的板,没想到TP5100这么多坑。输入并1R+10uF来降低瞬态电压,这个脑洞太大了,完全想不出来。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2019-11-29 13:27:48
|
显示全部楼层
21#
最好的方法就是不要用这颗料,否则产品卖出去以后炸鸡坑死你
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|