查看: 48730
回复: 36
【原创分享】自写脚本 PADS 一键输出BOM+坐标
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2017-03-20 11:40:26 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

这里提供一个脚本可以一键导出<<BOM>> 和<<坐标>>. 很实用.

这个脚本实际是等于同时执行了多个脚本.  导出BOM + 导出坐标.



BOM:  

Pads输出Bom有人是在原理图中输出,也可以在layout中输出,这里仅说明在Layout中输出bom 清单,

注意这里导出的BOM是引用了  "Value"属性,所以BOM的准确性是依赖于Value

完全自写脚本.没有杂七杂八的转换, 理论上只要"Value"属性填写正确就没问题



坐标:
参考这里 :http://club.szlcsc.com/article/details_1940_1.html


项目地址:

https://gitee.com/JLC_SMT/PADS_PCBtoJLC_BOM_PickPlace



附件: 17.3 - JLC_BOM + Pick Place.zip 

//2021-7-03 增加是否SMD元器件功能

//2019-9-11 限制每行BOM位号不超过200个, 防止位号太多,太长

//2019-3-27 不认识层名称或是没找到完整的顶层和底层,  则输出带有疑问的层名称.   防止将底层元件错误认为顶层,或将层元件错误认为为底层元件

//2019-2-22 PADS这个货 B层元件是顺时针角度的.  我们要逆时针的.  导出角度默认转为逆时针 转为AD样式

//2018-3-24 新增支持嘉立创封装库, 体验更好

//2017-6-29 解决中文层名称乱码,   对于不是标准写法的层名称,默认找到第一个元件层为T,后面的为B层.

//2017-3-30 新增状态栏显示进度






深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
沐阳展颜
6
主题
821
回复
发表于2017-05-15 14:50:10   |  显示全部楼层
5#

本帖最后由 深圳嘉立创-SMT 于 2017-5-15 11:04 编辑 王工新发在阿莫上的贴子详细些,补充在这里。

与大家分享嘉立创公司自写脚本.    这个脚本的作用是 从PCB文件上 导出BOM(材料清单) 和坐标.
默认是自动保存的, 保存在打开的PCB相同路径下.
BOM 
这里导出的BOM是引用了  "Value"属性,是按照Value属性来整理BOM.
这个脚本的最大的特点是按照字符串合并BOM.
目前流传广泛导出BOM脚本的按照数值合并整理, 因为每个人的写法不同, 零件的值很难识别准确,所以不能按照数值整理,只能按字符串合并.  注意这个是这个脚本的最大的好处!
坐标
这个脚本理论上是比自带的 脚本17 可CAM方式导出要好很多.
1> 能自己计算零件的中心点,    如果有些人喜欢将零件中心放在1引脚的,使用17脚本是无法输出正确的坐标.  注意这是重点.
2> PADS还自带了一个CAM的方式输出坐标. 但是CAM的方式不能输出 斜角的零件!!!!  这个脚本能输出斜角的零件.
3> 它能设置单位为mm.
4> 将计算后的中心, 1号引脚,  原始的中心点 一并导出.
暂时不支持中文层名称, 脚本17同样也不支持.
至于为啥非要输出 1号 引脚坐标, 后面有机会再写为什么.  反正非常有用.
如果不喜欢自动保存功能, 可以将下面三句话 注释掉
        xl.activeworkbook.SaveAs(Path & FileType &FileName &".xls" ,56)    
        xl.workbooks.close
        xl.Quit

企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R] 一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...