查看:
7342
|
回复:
10
|
怀疑现在的XC6206都是国产的
|
|||
|
发表于2017-03-23 22:28:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我有一个项目,是用STM32做NRF的USB通信,使用LDO XC6206P332MR做为3.3V的系统电源,供给STM32和NRF。 我的NRF是加了PA芯片,功率稍大。在设计的时候,已经在NRF模块的电源引脚旁边增加了10uF 和 0.1uF陶瓷电容。 STM32工作在72Mhz,当NRF在接收模式的时候,可能NRF模块的接收电流比较恒定,所以没有什么问题。 问题就出在NRF 工作在TX模式,当一发射就失败。 后来把XC6206换成PT5110 ,发射就正常了。 难道是XC6206的负载调节率不够高?但我查了两个芯片的手册,负载调节率参数都相差不大。只是输出电流PT5110比XC6206高一倍。 既然在RX模式下,XC6206输出电流都能维持稳定,为啥在TX模式下,瞬间的发射电流就失败了? |
|||
|
发表于2017-03-24 10:11:09
|
显示全部楼层
7#
峰值电流..... |
|||
|
发表于2017-03-24 10:14:53
|
显示全部楼层
8#
朝鲜.......
|
|