查看:
10345
回复: 12 |
便宜又大碗的4ch 12bit DAC,I2C接口,来自国际大厂microchip
|
howmoney
1
主题
9
回复 |
发表于2018-06-20 17:35:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道电压输出 DAC,每一路带运放缓冲器
内置EEPROM,可存储DAC code和I2C地址 内置2.048V参考,也可外接(VDD管脚) 输出范围:使用内部参考时 0.000V to 2.048V with Gain Setting = 1 0.000V to 4.096V with Gain Setting = 2 使用外部参考时 0.000V to VDD DNL(typical) ±0.2 Least Significant Bit (LSB) 设置时间: 6 μs (typical)供电电压: 2.7V to 5.5V I2C Interface: - 可设置I2C地址,存储在EEPROM中 - Standard (100 kbps), Fast (400 kbps) and High Speed (HS) Mode (3.4 Mbps) 10 MSOP 封装 工作温度: -40°C to +125°C
购买链接:https://item.szlcsc.com/109426.html |
huangli
0
主题
2
回复 |
发表于2019-03-17 10:02:15
|
显示全部楼层
10#
地址问题解决没
|
|