查看: 10347
回复: 12
便宜又大碗的4ch 12bit DAC,I2C接口,来自国际大厂microchip
howmoney
1
主题
9
回复
发表于2018-06-20 17:35:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
4通道电压输出 DAC,每一路带运放缓冲器

内置EEPROM,可存储DAC code和I2C地址

内置2.048V参考,也可外接(VDD管脚)

输出范围:
使用内部参考时
    0.000V to 2.048V with Gain Setting = 1
    0.000V to 4.096V with Gain Setting = 2
使用外部参考时
    0.000V to VDD

DNL(typical) ±0.2 Least Significant Bit (LSB)

设置时间: 6 μs (typical)
供电电压: 2.7V to 5.5V
 I2C Interface:
- 可设置I2C地址,存储在EEPROM中
- Standard (100 kbps), Fast (400 kbps) and High Speed (HS) Mode (3.4 Mbps)
10 MSOP 封装
工作温度: -40°C to +125°C

 


购买链接:https://item.szlcsc.com/109426.html

wjhlhy
0
主题
1
回复
发表于2018-09-14 20:47:37   |  显示全部楼层
8#
MCP4728出现器件地址不能设置问题,使用出厂默认地址(A2、A1、A0为000)可以工作,我使用之前在Mouser采购的是正常可设置的,到Microchip官网查了下数据手册最新是2010年版本的,与当时设计参考文档一致。由于是调试好的电路我未再次研究时序,但测试了几片早期库存均未出现不能设置地址现象,难道是假货吗?