查看: 28627
回复: 23
APT32F003触摸按键32位MCU,引脚兼容STM8S003,大存储器2KB RAM,...
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-06-24 08:42:39 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

APT32F003触摸按键32位MCU,引脚兼容STM8S003,大存储器2KB RAM,36KB Flash。


采购连接:https://item.szlcsc.com/242019.html

数据手册:UM_APT32F003_CN_V22.pdf 


引脚分配:

 



官方连接:http://www.aptchip.com/Article/Equipment.aspx?cid=67&nid=25


APT32F003 优势如下:(32位,超低功耗,大内存,电容式触控按键,引脚兼容STM8S003,

N76E003AT20

  1. 32位单片机核,20MHZ主频,单周期乘法,运算速度快。
  2. 大内存,2KB RAM, 32KB Flash网络, 4KB的Data Flash。
  3. 2.4V~5.5V的宽工作电压,
  4. 硬件Touch,接触电容式按键,功能强大,使用方便。
  5. 超低功耗,睡眠模式功耗小于1uA,芯片低功耗工作模式可灵活设定,便携式应用,任意一节锂电可以正常工作,供电方便。
  6. 更强大丰富的资源:32位架构,寄存器、计数器、存储器、PWM等32位位宽,可容纳更大的操作数范围;
  7. 支持12位ADC、硬件Touch、LEDdriver、OPA、CMP、增强型PWM等功能;可升级的复杂应用



     概述:   APT32F000是一个低成本,高性能的系列单片机系列,使用了C-Sky Microsystems Co., Ltd开发的32位单片机核。 APT32F000系列单片机面向的应用为家电以及便携设备等。

         APT32F003 单片机集成了中天微系统开发的32位RISC内核,最高工作频率20MHz,内嵌FLASH和SRAM存储器(最大36KB FLASH,2KB SRAM),芯片提供多种丰富的外设和IO口。全系统产品提供的通讯接口包括I2C,UART,内嵌的12位ADC可以支持最大14路AD采样输入,提供4个16位的TIMER和1个32位的TIMER,其中4个TIMER可以支持PWM功能。
        APT32F003 提供一种20脚封装形式,工作电压为2.4~5.5V,支持多种工作模式以实现不同要求下的功耗需求。这些丰富的特性使得APT32F003单片机非常适合应用于小型控制应用,人机接口,手持设备等。


APT32F003F6P6 介绍

  1. TSSOP20封装,最大支持17个GPIO
  2. 工作电压: 2.4 ~ 5.5V
  3. 工作频率:20MHz
  4. 工作温度: ? 40 to 85°C
  5. C-Sky 32位CPU处理器(0.9DMIPS)
  6. 片载32K(16Kbytes可选)程序存储FLASH,4Kbytes数据FLASH(大小可配置,程序存储空间可扩展至36KB)
  7. FLASH支持USER OPTION 配置
  8. 内嵌2Kbytes SRAM,可用于堆栈,数据存储,代码存储
  9. 支持通过SWD接口进行在线调试
  10. 支持专用烧录器进行FLASH量产烧录
  11. CDK IDE开发环境,支持汇编,C语言直接开发;APTLib驱动库支持。
  12. 中断控制器:支持动态配置的可嵌套中断(NVIC)
  13. 用户友好的时钟和功耗控制器(SYSCON)
  14. 独立看门狗定时器(IWDT)
  15. 3个16位通用定时器/计数器,支持PWM功能(GTC)
  16. 1个32位通用定时器/计数器,支持PWM功能(GTC)
  17. 1个16位计数器(COUNTERA),支持自动重载功能以及单次或者循环计数功能(载波发生器)
  18. 1路I2C 和 2路UART
  19. 多达14路的12位ADC(500KSPS)
  20. 3个大电流驱动的管脚(每个管脚最大120mA)
  21. 支持RUN,SLEEP,和DEEP-SLEEP模式
  22. 增强型系统控制单元
  23. 外部晶振 32.768K 到 24MHz
  24. 内部晶振 20MHz (1%偏差,典型值)
  25. 外部晶振失效监测
  26. 复位源检测和管理
  27. 静态工作电流<1uA


APT32F003是一个低成本,高性能的系列单片机系列,使用了C-Sky Microsystems Co., Ltd开发的32位单片机核。 APT32F000系列单片机面向的应用为家电以及便携设备等。 具有多通道电容式触控引脚。 APT 32位嵌入式MCU系列芯片使用了C-Sky Microsystems Co., Ltd开发的32位单片机核,内置32X32乘法器,实现高运算效率,相较于8位,32位MCU每MHz的指令执行速度可以提高2-40倍,一条32位指令替代多条8位指令组合;高能源效率:结合32位强大内核,可以更快地完成任务,返回睡眠模式,睡眠模式功耗小于1uA,芯片低功耗工作模式可灵活设定; 更强大丰富的资源选择:32位架构,寄存器、计数器、存储器、PWM等32位位宽,可容纳更大的操作数范围;32位的寻址空间,内存地址无需再进行分页而直接访问,内置8/16/32K/64K Flash Memory ,4K Data Flash ,2K-6K RAM,Flash支持ISP更新,保护及保护大小可配置,专用的编程接口支持快速批量生产编程,多重加密机制可保证用户原代码及数据安全。 应用上通过芯片资源各种设置提供各种细分功能,满足不同情况下的设计需求,支持12位ADC、硬件Touch、LEDdriver、OPA、CMP、增强型PWM等功能;可升级的复杂应用:32位开发注重C代码,而非装置本身,减少了开发调试时间,并且可以更快地移植到新的设备;基于APT 32位库函数的开发能大量缩短项目开发时间;精简的指令集采用相同格式及指令周期,使得跨越到32位开发平台更加平滑顺利。 爱普特32位微控制器充分体现了高性能、高能效和设计灵活等特性之完美结合,广泛应用于家用电器、智能硬件、消费电子、安防工控等领域。



LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-06-24 09:14:25   |  显示全部楼层
3#
APT32F003是一个低成本,高性能的系列单片机系列,感人的价格 !

1~9 个:

10~29 个:

30~99 个:

100 个以上:

¥2.09 / 个

¥1.94 / 个

¥1.86 / 个(折合1管130.20元)

¥1.78 / 个(折合1管124.60元)

LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-06-27 06:42:35   |  显示全部楼层
7#
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-06-27 06:44:48   |  显示全部楼层
8#
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-06-27 06:53:50   |  显示全部楼层
9#
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-07-01 12:50:28   |  显示全部楼层
10#
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-07-01 17:43:22   |  显示全部楼层
11#
CPU内核是马云 阿里巴巴旗下的中天微的CK802,特点是高效节能,相当于ARM Cortex-M0+,出货量超过一亿,稳定性很好,中兴的朱雀NB-IOT都在用它。 CK802内核,性能更强,功耗更低,是32位的。 使用国产高能效内核更安全。
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-07-05 06:15:05   |  显示全部楼层
13#
32位超低功耗,功耗接近STM32L031,适合电池供电的应用场合, 自带电容触摸按键引脚,电容按键使用简单方便,是原厂的特色的地方, LED驱动4*8, 超大存储器 2KB SRAM,36KB Flash,2.4-5.5V供电。 例程丰富
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-07-05 06:24:17   |  显示全部楼层
14#
32位的高性能控制器,超低功耗(休眠<1uH),宽供电电压2.4-5.5V,适合单节Li锂电池供电,功耗接近STM32L031,STM32L051,STM32L053,STM32L071RBT6,特别适合电池供电的场合。
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于2018-07-08 11:56:12   |  显示全部楼层
18#
发表于2018-07-08 08:30:16  17# 请问楼主,芯片供货是否稳定,调试工具哪里获得?
你好,这个系列芯片已经稳定量产两年了 供货周期短,2016年就出来了,特色是电容触摸按键,还有2.4-5.5V宽电压供电,存储器大,32位的内核,开发软件平台类似与arm Keil MDK,,开放板带仿真器有的,价格优惠,你需要吗?需要就申请上架。 CK802内核是阿里巴巴的中天微在主推的内核,很强大,安全性极高,比arm内核更安全。