查看: 1359  |  回复: 0
「百科知识」判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素

主题

回复
发表于2018-07-21 09:45:50 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

光模块是光网络系统中必不可少的组成部分,其主要作用是进行光电转换。尽管现在市场上单个光模块的价格并不是很高,但是由于建立一个大的、完整的光网络传输系统,例如数据中心需要大量的光模块,尤其是在使用原装光模块时,总体费用也会十分惊人。兼容光模块的出现有效解决了光模块部署成本高的问题,但是仍然有人担心兼容光模块的质量问题,下面将以易天光通信(ETU-LINK)光模块为例解释第三方兼容光模块的质量是否可靠。

判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素

SFF-8472标准是判断兼容光模块的质量和兼容性是否过关的关键因素,它由SFF委员会制定,用来定义光模块的数据诊断监控接口(DDMI),可以帮助我们实时了解光模块的运行参数。总的来说,SFF-8472标准为第三方供应商的光模块界定了一个框架,满足这一标准的光模块质量基本能得到保障。

下面详细说明判断兼容光模块是否可靠的三个因素:

1.SFF-8472标准规定的数据诊断监控接口(DDMI)

配置有数据诊断监控接口(DDMI)的光纤模块具备告警功能,当光模块运行过程中的某项或多项数据超过生产商规定的标准参数时,主机会收到来自光模块的警报,从而提醒用户故障。根据SFF-8472标准,光模块的以下5个参数应被实时监控:

2.故障定位功能

在光纤链路中,故障定位能帮助人们快速找到和修复故障,减少down机时间。符合SFF-8472标准的光模块通常具有数据诊断监控(DDM)功能,我们可以利用光模块的这种功能来综合分析其发射功率、接收功率、工作温度、虚拟通道连接(Vcc)、发射端偏置预警以及告警状态,从而确定光纤链路中的故障点。

3.兼容性验证

兼容性验证是分析光模块能否在主机设备要求的工作环境中正常运行,这是决定光模块性能好坏的唯一途径。一般来说,光模块的性能越高,兼容性越强。

在一些情况下,如果工作环境不佳,光模块的性能可能会下降,甚至造成传输故障,常见的有:

电压超过光模块的标准值 接收功率超过或低于光模块接收器的敏感度 温度超过光模块的标准值

易天光通信(ETU-LINK)光模块兼容性测试

易天光通信(ETU-LINK)是一家专业的光模块供应商,所提供的兼容光模块完全可以和原装光模块相媲美,我们有专门测试光模块兼容性的一道工序,就是为了保证每一个光模块都能百分百兼容。可提供兼容各大品牌网络设备的交换机,例如华为、华三、中兴、瞻博、思科光模块等等,而且价格优惠,库存充足,大部分产品都能做到当天发货。