查看:
14995
回复: 3 |
几款高输入电压小封装SOT23-6的DC-DC降压电路汇总
|
深圳昱灿小达人
16
主题
18
回复 |
发表于2018-07-23 10:55:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
内置1.5Amos管42V高耐压 高效率降压稳压器YB2411ET
内置宽电压输入4-38V 高达91%的效率 输入过压保护 输出电压1-6V可调 开关频率高达650KHZ 可以使用较小尺寸的外围器件 芯片采用SOT23-6封装 节省PCB面积 YB2411 SOT23-6封装 55V高输入耐压 小体积 DC-DC降压芯片 专业销售电源管理IC,DC-DC升压/降压IC,LDO线性降压IC,电池充电/保护IC,杨'S 13420990064 QQ:2355767105
|
wuxiMST
0
主题
8
回复 |
4#
MST8A10KP 9-100V 1A输出 异步降压 MST8820KP 9-80V 2A输出 异步降压 MST8A35KP 9-100V 2A输出 同步降压 MST8A50QA 9-100V 3A输出 同步降压 MST8A50Q7 9-100V 4A输出 同步降压 MST8A100KE 9-100V 5A输出 同步降压 18362385793
|
|