查看: 5448  |  回复: 9
如何才能在SMT四期增加想要的器件?
binspace
23
主题
125
回复
发表于2018-08-14 18:37:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
           SMT4期感觉要渐渐趋向于定型,每天都查看一下有哪些器件更新,但是我想要的TI的单片机TMS320F28XX和xilinx的FPGA一个都没有上!!可以非常明显地感觉到可贴列表里的LDO和DCDC电源芯片是过剩的,嘉立创为何要坚持这么做?
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2018-08-15 11:01:56   |  显示全部楼层
6#

第四期的元件 还在增加元件中, 实际上现在只完成了 最多20% 的上架任务.  还有大量的元件正在排队上线.   

 扩展库元件上架工作 很繁琐.  需要逐个元件测试尺寸,   贴片机用的机械尺寸, 图像识别库,  SMT用DFM检查库.

深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com