查看:
3671
|
回复:
2
|
USB远距离延长系列方案
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-08-28 15:11:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 USB 远距离延长系列方案突破了传统USB延长距离不超过5米的限制,通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长,使用光纤线,延长距离可达公里级。支持设备热插拔,即插即用,纯硬件实现方案,不需要额外安装任何驱动程序,兼容所有操作系统,避免了传统 延长方案安装上位机软件带来的不变,真正实现遵循USB协议标准的远距离延长。该延长方案可广泛应用于电脑周边产品,工业控制,医疗设备,安防监控等领域。 CH317/CH315G 系列延长方案包括与USB主机连接的UP端和与USB设备连接的DOWN端,所述的UP端和所述的DOWN端通过网线实现互联互通。其中CH315G方案 支持全速和低速延长,兼容高速,全速延长70米,低速最多可延长300米;CH317支持高速延长,延长距离受线材影响,实测超五类网线可延长110 米,六类线170米,光纤可达6千米以上。 具体应用框图如下:
功能与特点 USB延长距离远,支持USB2.0信号光纤延长,距离可达6公里以上;支持网线延长,一般超5类网线约100米,6类网线170米,低速可达300米。 支持各类USB外设,如USB 打印机、扫描仪、摄像头、U 盘、键盘、鼠标等,支持HUB 扩展。 无需额外安装软件,兼容所有操作系统。 支持USB设备热插拔,即插即用。 可用于USB2.0高速信号的变压器隔离或者光隔离。 支持交换机穿透,可通过交换机增加网线延长距离,或者实现与其他网络传输信号整合后传输。 支持2组I/O同步延长控制,可实现电脑远程开关机或自定义I/O信号远程输入输出控制。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
219293AA
0
主题
1
回复 |
发表于2022-06-19 15:40:10
|
显示全部楼层
2#
立创315S没搜索到.
|
|