查看: 3230  |  回复: 1
USB键鼠延长方案
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2018-08-28 16:07:38 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

     键盘鼠标紧随着电脑诞生而出现,是最常见的电脑外设,目前市场上使用最多就是USB接口的键盘鼠标,然而受USB协议的限制,线长只有几米,键盘鼠标延长方案分为上位机端和下位机端(需成对使用),两端通过串口实现USB键鼠信号的远程传输,解决了长度限制这一问题。

      CH9350方案为单芯片键鼠延长方案,可提供两种USB键鼠延长方式。第一种是RS485串口直连方式延长,这种延长方式上位机端和下位机端之间的最大距离可达到300米;第二种方式是将上位机端和下位机端的串口信号和音视频信号一起整合再延长。CH9350方案可以在视频延长方案的基础上很方便的加入USB键鼠延长功能,无需客户开发。

应用领域

       应用于工业控制、地铁站视频、安防监控、楼宇大屏、商场广告、数字看板、可视传媒教学、数字KVM、电脑远程管理等领域。

应用框图

       方案一:将USB键盘鼠标,视频信号(VGA信号),音频信号(AUDIO信号)整合的键盘鼠标、音频、视频延长方案。

 

      方案二:将USB键盘鼠标,视频信号(DVI信号),音频信号(AUDIO信号)整合的键盘鼠标、音频、视频延长方案。

 

      方案三:将USB键盘鼠标,视频信号和音频信号(HDMI信号)整合的键盘、鼠标、音频、视频延长方案。

 

      方案四:将USB键盘鼠标,视频(VGA信号)通过单根网线延长的方案。

 



①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
yiwenping
1
主题
4
回复
发表于2023-09-08 10:28:17   |  ip属地:江西  |  显示全部楼层
2#
请问下这个组合键跟大小写怎么区分呀