查看: 9111  |  回复: 3
推荐USB2.0模拟开关RS2227,RS2228
模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2018-09-04 13:46:13 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

润石科技(www.run-ic.com)推出了两款高速低功耗双极/双掷(DPDT)USB2.0模拟开关芯片RS2227/8

该芯片开启时间 20ns,关断时间15ns,在断开之前切换,可实现快速切换。它是专为手机和消费类应用中的高速USB 2.0信号切换而设计


RS2227/8具有高通道到通道噪声隔离,并兼容各种标准,如高速USB 2.0(480 Mbps), USB1.0和USB 1.1。

每个开关是双向的,并且在输出端可提供没有衰减的高速信号,它的550Mb/s带宽足够传输高速USB 2.0差分信号,保持了良好的信号完整性。

该芯片具有抗串扰功能,在250MHz时为-40dB。还具有隔离功能,在250MHz时-35dB。


RS2227/8工作的温度范围为-40℃至+85℃.

RS2227提供环MSOP-10封装,RS2228 提供环保的QFN1.4×1.8-10L封装。


RS2227/8主要性能:

-3dB带宽: 550MHz  

工作电压: +1.8V to +5.5V

典型导通电阻

快速切换时间: Ton 20ns Toff 15ns

断开之前切换

低功耗,最大功耗1μA

轨到轨输入和输出


RS2227/8的应用领域:

Routes Signals for USB 1.0, 1.1, and 2.0

MP3 and Other Personal Media Players

Portable Instrumentation

USB Switching

Digital Cameras

Set-Top Box

Cell Phones

PDAs



https://so.szlcsc.com/global.html?c=&k=RS2227


翻江倒海肖马湖
0
主题
1
回复
发表于2021-08-26 17:48:31   |  显示全部楼层
4#

能请教下RS2228XN,能用于MCU得USART串口通讯吗,如果能用,RS2228得D+与D-还需要做差分走线处理吗