查看: 16372
回复: 18
推荐通过国家电网认证的RS485芯片-GM3085E,可省2个TVS管

主题

回复
发表于2018-09-05 12:42:23 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

GM3085E是杭州捷茂微(http://www.gmmicro.com/ )生产的RS485芯片。

该芯片已经在电表行业大规模使用用超过10年历史,每月出货量超过kkpcs

GM3085E主要特性:

  

   


GM3085E获得了国家电网认证(下面是国家电网认证盖章页):

备注:没有获得国网认证的RS485芯片是不允许在电表上使用。

 



使用普通的RS485芯片,外围电路需要加3TVS管:在AB之间,A和地之间,B和地之间。

   

GM3085E 在芯片内部A和地之间,B和地之间已经加了TVS管。所以使用GM3085E,仅仅需要在AB之间加TVS管。

每个TVS管的价格在0.3-0.6元之间,少加2TVS管可以节省0.61.2.

这么好的芯片,你还等什么,赶快用起来吧。

 

https://item.szlcsc.com/259208.html


主题

回复
发表于2020-08-20 10:24:20   |  显示全部楼层
18#
有批量出货的同学吗,正考虑选个型呢,好像BL3085有很多同学在使用,之前一直用TI的3082,发现有一个问题,就是电源的地线不接入设备的情况下,只接VCC,A,B三根线,设备能工作,电流回路从AB上回流,会造成电路板AB烧坏的现像,