查看:
5646
|
回复:
5
|
使用DK112,制作的5V开关电源,纹波为什么这么大?希望DK的技术人员能来
|
革命者8
5
主题
25
回复 |
发表于2018-09-22 16:39:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
开关电源芯片DK112,手册中有12V的方案。
于是我购买了力创商城的DK112的方案板,焊接了一套 方案板的原理图如下:
我按照下图焊接好,上电,测量到输出是4.3V。由于本人不太懂开关电源的原理,反复看手册,还是不是很明白 于是修改了R10,最终修改为2.7K,输出变成了5V。我用电表测量,电压会一直升高,升高比较慢,上升0.1V基本稳定了 这个时间可能持续15分钟或者更长。原因我不知道,但是我认为可以使用了,没有太多的纠结。 今天早上,我接上示波器,看看纹波情况,如下: 感觉还挺有规律,周期50us。看着峰谷可以达到3V。 我想我是不是没有加0.1uf的滤波电容啊,加了之后,依然一样,好像感觉还更严重了,不过这个好像是脉冲型的,50us一次。 将单个脉冲展开如下:
希望大家多给指导啊! |
云淡风清
1
主题
30
回复 |
发表于2018-10-22 16:58:36
|
显示全部楼层
6#
这是最基本的电路图,少了很多东西。D8需要并一个RC电路,输出做个π型滤波,初次级之间加Y电容,还有变压器也要符合要求的参数,不能随便找个用
|
|