查看:
9701
|
回复:
9
|
求助EDA软件拼板或CAM350中拼板的问题?
|
裸奔的小猪
1
主题
5
回复 |
发表于2018-09-23 20:38:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
小弟以前一直用的AD画图,直接发PCB给嘉立创做的,有的时候板子回来有些小细节和本来设计的不一样,应该是我的图上有些地方经过嘉立创CAM工程师处理处GERBER的时候有点出入。 现在我改用PADS画图,然后出GERBER,自己先在CAM350上检查过一遍后给嘉立创的,刚刚试了几块板子,打板回来还比较满意。现在有个问题,以前做的板子要么是单板,要么就是发SMT厂家,由他们拼板后直接加工然后给我,钢网也是他们做好给我,我这边没处理过拼板。我是想在源头上做好拼板,也就是PCB源文件做好拼板,以后不管PCB单位或者SMT单位更换,我这边都不受影响。为此我特意用AD试了下拼板,特殊粘贴功能做拼板和好用。PADS我按网上写的也能拼板,就是标号问题,必须手动把原先的全部不显示,重新用文本替换,铜箔也需重新处理,甚是麻烦,allegro我也试了试,和PADS基本差不多,不知道有更好的方法没?或者用PADS或allegro的拼板最好在CAM350中拼板。 CAM350中拼板的问题: 1.单板中有个drill draw,也就是孔位图和表,这2样在实际PCB生产中具体体现什么作用,仅仅为了方便检查或者兼容以前的,可以手工钻孔? 2.拼板时必须把上面那个图层删掉吗? 3.单板我出完GERBER直接发PCB厂商就行了,经过拼板后的文件是什么格式啊,也就是说我在CAM350中拼板完成后,生成什么样格式的文件给PCB厂? 4.CAM350中拼板,邮票孔也是自己加的吧?我只要了解下思路,另外Vcut是不是拼板时两块板紧靠着,又是直线,做的时候自动Vcut,也就是说PCB数控 设备自动查看GERBER,不需要人工编程去选择Vcut,我对加工这款不是太了解,机械加工好多都是人工选择的
|
济颠进京
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-27 16:46:52
|
显示全部楼层
9#
你好,看到你发的帖子了,我也和你有同样的需求和困惑。目前我也学了CAM350的一些操作,但是就是在拼完板子以后,添加邮票孔的时候网上的好多教程就是自己手动添加,就是在NC钻孔层添加几个小点的无铜孔,我想用350里头的命令添加,但要添加邮票孔必须得先出锣带数据,我就不太清楚应该怎么做锣带数据了,主要是不清楚锣带规则,就是如何在拼好外形的基础上(Gerber层数据已弄好)怎样锣出想要的外形。希望和你交流下,我的OO:八四五七五零七零五
|
|