查看: 4759  |  回复: 5
8位增强型多接口单片机CH549

主题

回复
发表于2018-09-29 16:01:15 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

       CH549是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,运行速度快,内置64KB Flash-ROM,2K+256B RAM。

     CH549 内嵌USB控制器和USB收发器支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,支持USB PD和Type-C。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。

       CH549提供丰富的接口资源,包括4组异步串口、8路PWM和16通道电容触摸按键,其它包括1路主从SPI,16路12位ADC,支持电压比较;内置3组定时器和3路信号捕捉;支持最多45个GPIO。

系统框图

 

产品特点

      增强型E8051内核CPU,速度比标准MCS51快8-15倍,特有XRAM数据快速复制指令

      内置60KB Code Flash、1KB Data Flash和3KB BootLoader,支持USB和串口ISP

      内置2KB XRAM和内部256B RAM

      内嵌USB控制器和USB收发器,支持USB2.0全速和低速主机或设备,支持DMA

      内嵌Type-C CC控制器,支持USB PD

      提供支持 FAT12/FAT16/FAT32 文件系统的 U 盘文件级子程序库,实现读写 U 盘文件;

      提供3组定时器/计数器,支持3路引脚信号捕捉和8路PWM输出;

      提供4个全双工异步串口;

      提供1个SPI通信接口,支持主/从模式;

      提供与GPIO复用的16通道12位ADC模数转换器;

      提供16通道电容触摸按键;

      内置时钟和PLL,也可支持外部晶振

      封装:SOP16、QFN28、LQFP48


如有样品需求可联系沁恒销售:李先生 18913936815



主题

回复
发表于2018-10-08 10:11:36   |  显示全部楼层
4#
发表于2018-10-01 22:24:38  2# 去立创商城搜索了一下,还没有上架。这个单片机会大量铺货吗?或者是为那个厂家定制的?
CH549是正常出货的产品。

主题

回复
发表于2018-10-08 10:17:27   |  显示全部楼层
5#
发表于2018-10-08 08:41:52  3# USB主从,16路触摸按键,12bitADC,8路8位PWM,挺强大的了。