查看:
18365
回复: 26 |
推荐高精度零漂运放-RS855X,性能媲美欧美A公司855X
|
|
发表于2018-09-30 11:10:08
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
江苏润石科技研发生产的高精度零漂运放-RS855X,性能媲美欧美A公司855X
主要参数对照表
立创商城售卖地址: RS8551 1通道 https://item.szlcsc.com/249373.html https://item.szlcsc.com/236484.html RS8552 2通道 https://item.szlcsc.com/236482.html https://item.szlcsc.com/236483.html https://item.szlcsc.com/249372.html RS8554 4通道 https://item.szlcsc.com/249371.html https://item.szlcsc.com/236481.html |
|
发表于2018-12-09 22:29:39
|
显示全部楼层
8#
指标很美好于是买了50pcs,实测效果如下 ———————————————————————————————————— 以前板上使用ad8629,具体电路如下: 1.典型同相放大器电路 2.100K,10K千分之一电阻,温漂10ppm,放大倍数为11 3.未加补偿电容 4.电源为lm317稳压后的5V 5.同相输入端通过1Kohm电阻连接1ohm的采样电阻,采样电阻另一端接地 在采样电阻上没有电流的情况下,可以认为同相算输入电压为0. ———————————————————————————————————— 以下电压通过HP34401A测的,示波器为HP34401A ———————————————————————————————————— 测试一(输入电压0V,有点挑战运放输出轨底边) 在使用ad8629(淘宝5块钱一颗应该非原装)的情况下 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为0.1442mV 芯片内部放大器2输出电压为0.0866mV b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为0.0142mV (下降) 芯片内部放大器2输出电压为0.0013mV (下降) 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡———————————————————————————————————— 在使用RS8552XK情况下,立创商城采购 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为 0.5596mV 芯片内部放大器2输出电压为 1.0345mV b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为 0.9122mV(上升) 芯片内部放大器2输出电压为 1.4626mV(上升) 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡 —————————————————————————————————————— 测试二(输入电压2.4975mV,ref5025电压基准通过1Kohm+1ohm分压) 理论输出应该为27.4753mV 在使用ad8629(淘宝5块钱一颗应该非原装)的情况下 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为27.386mV 误差-0.32% 芯片内部放大器2输出电压为27.344mV 误差-0.47% b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为27.301mV (下降) 漂移-0.31% 芯片内部放大器2输出电压为27.288mV (下降) 漂移-0.23% 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡———————————————————————————————————— 在使用RS8552XK情况下,立创商城采购 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为 27.563mV 误差+0.32% 芯片内部放大器2输出电压为 27.577mV 误差+0.37% b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为 27.792mV(上升) 漂移+0.83% 芯片内部放大器2输出电压为 27.821mV(上升) 漂移+0.88% 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡 —————————————————————————————————————— 没有按照标准的方法去测量Vos、温漂,仅通过以上实验测得了一些数据 由于没有更好的电阻,肯定会在测量过程中带来误差,热风枪吹电路板也有可能导致电压基准电压输出变化 总之测量条件一塌糊涂 数据供参考 |
|