查看: 18663
回复: 26
推荐高精度零漂运放-RS855X,性能媲美欧美A公司855X
模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2018-09-30 11:10:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

江苏润石科技研发生产的高精度零漂运放-RS855X,性能媲美欧美A公司855X


 


主要参数对照表

 

立创商城售卖地址:

RS8551  1通道

https://item.szlcsc.com/249373.html

https://item.szlcsc.com/236484.html


RS8552  2通道

https://item.szlcsc.com/236482.html

https://item.szlcsc.com/236483.html

https://item.szlcsc.com/249372.html


RS8554   4通道

https://item.szlcsc.com/249371.html

https://item.szlcsc.com/236481.html

星空无垠
0
主题
1
回复
发表于2020-09-22 15:52:37   |  显示全部楼层
27#
发表于2018-12-09 22:29:39  8# 指标很美好于是买了50pcs,实测效果如下————————————————————————————————————以前板...

输入0V测出的是轨到轨的低轨电压,考验轨到轨芯片的低轨能力。

RS8552我测过低轨最低0.9mv左右。

Vos应该用正负电源输出的0V才能正确反应VOS。

或者同样的+接一个大于低轨的电压,像千分一电阻分压,例如2.5mv,接1:1000输出2.5V。把1uV左右的VOS放大1000倍就是大概1mv左右。对比下电压。

或者粗狂点的,+接地,然后1:1输出和1:1000输出,看看低轨电压升高变化多少,相减除以1000.但这个方法好像不那么靠谱。

或者把放大的比例电阻,+IN都接到确定的电压上,例如250mV上(芯片电压5V),输出V0相对同一个250mv压差就是VOS放大了的倍数了。试了下放大1000倍,25mv,250mv输出电压1mv左右,大概就是1uV,电压有震荡现象(0.1mv位跳动),但2.5V却是15-20mv,成了15-20uV了估计不准,还没细究。换一个AD的运放也是变得几十mv。

温漂100度极限环境估计国产会差一点点,80度内对比测温漂会更实际一些。总体来说参数还是靠谱吧。

国外的datasheet开头写的都是MAX,这个写的是典型值1us,有点那个意思了