查看: 10454
回复: 16
【调查】你画封装的原点是优先用第一脚/焊盘做还是用封装中心?
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2018-10-10 10:39:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
有用户喜欢第一个脚/焊盘做原点,也有用户喜欢用封装的中心做原点,

我的理解是:
        第一个脚做原点:对于标准间距的封装会利于绘制导线,非标的就需要修改栅格;
        封装中心做原点:利于元件旋转和SMT定位校正,有引脚不方便画导线。


目前立创EDA正在绘制的封装是优先以封装中心做原点;

当前版本的编辑器,如果封装的焊盘中心不在栅格上时,绘制导线进入焊盘中心会出现偏移,该任务已经安排在v6.1进行修复。


请问大家画封装时是优先用哪种方式的?

1、第一个脚/焊盘做原点

2、封装的中心做原点
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
lightmagic
3
主题
17
回复
发表于2018-10-14 12:02:43   |  显示全部楼层
10#

中心点为原点是比较合适的,因为这样容易定位和调整,否则旋转个角度元件就跑位了。特别是IC类元件,几十上百个脚,差个几丝就可能要重试好多排线可能。

我有时用元件库的模板时,就不得不手动重做一次PCB FIX文件,把元件对齐到中心上。


PS:元件对齐到中心点有没有什么更好的方式?每次一对齐,所有的绘图元素就都在中间了。

lightmagic
3
主题
17
回复
发表于2018-10-16 01:24:30   |  显示全部楼层
13#
发表于2018-10-15 15:54:48  11# 我们现在提供有对齐中心的功能

这个功能对齐后,两个元件会都离开原位,跑到两个元件原有位置的中间点上。

如果希望某个元件对齐到另一个元件的中心点时,就很尴尬了。


Adobe Illustrator 里有个功能不错。

如果希望A元素对齐到B元素的中心点。

只要同时选中这两个元素,然后再单独点击一下作为对齐目标的B元素,此时B元素会加粗显示。

在选择对齐中心后,A元素就会以B元素的中心来变换位置了。而B会在原位保持不变。

这个功能对多个元素也起作用。比如ABCDE元素对齐到F元素。

这个功能其实相当于暂时锁定目标元素的位置不动,取消选择、更改对齐目标后,也同时取消改元素的位置锁定。

EDA可以考虑改进一下这个小功能。