查看: 12645
回复: 22
【免费送评估板&包邮】16路Touchkey/ADC和USB PD快充单片机CH549评估...
WCHCN
37
主题
241
回复
发表于2018-10-16 10:30:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

活动形式免费发放CH549L评估板给立创论坛网友试用

活动评估板CH549L评估板       数量15块(包邮)

CH549简介:

增强型E8051内核                    63KB CodeFlash、2KB SRAM

16路触摸按键                      16通道12位ADC

8路8位PWM                        USB HOST/DEVICE

Type-C PD快充                     4路UART、1路SPI  

CH55X系列完整型号

 

典型应用:小家电、PD快充、Type-C拓展坞、USB周边


资料下载

CH549技术手册下载:CH549DS1.PDF 

CH549开发包(例程、评估板说明)下载:CH549EVT.rar 

产品咨询QQ:2268271896


申请要求:

1、要求积极测试,有规划应用设计更欢迎。

2、跟帖回复申请,填写申请表:WCH免费样品申请表.zip  并发送至QQ邮箱:2268271896@qq.com

3、鼓励在立创电子论坛分享试用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等),对于分享内容丰富、积极发帖讨论、有成果展示等积极参与的网友,我们会赠送加密U盘、USB协议分析仪、网络协议分析仪等礼品。


活动流程安排:

1、 申请时间:2018年10月16日——2018年10月27日, 跟帖回复,填写申请表发送至2268271896@qq.com, WCH从所有申请者中筛选15名发放CH549L评估板。(筛选准则:依据自述项目经验、测试计划、规划应用设计等)。

2、开发板发放时间:2018年10月29日开始逐渐安排快递发出。

3、使用中若有任何问题可直接联系技术支持QQ:2542195643。


本次活动最终解释权归江苏沁恒所有、产生的运费由江苏沁恒承担。


编辑原因:标题赠送字眼前置

①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
TPLee
1
主题
7
回复
发表于2018-12-06 18:48:12   |  显示全部楼层
19#

还有吗?我也申请一个