查看: 8623  |  回复: 4
WIFI灯具控制模块
哧Joseph
10
主题
19
回复
发表于2018-10-18 09:55:03 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


功能及说明

一、    基本功能

1、      WIFI功能,支持802.11 b/g/n

2、      2路PWM调光接口。

3、      DC12V供电。

4、      1个用户指示灯(用户程序控制)

二、    各部分电路说明

1、      供电接口:

本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。


2、单片机调试口:

GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINK V2,资料中的程序为IAR开发环境。

 

3WIFI电路

通过WIFI模块(ESP-12SESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11 b/g/n, 通过串口(1152008n1AT命令对WIFI模块进行操作,模块可实现单连接client、透传、多连接server功能。通过WIFI接收的数据控制PWM输出,控制了灯的亮度调整。

 


4PWM调光电路

通过PWM1PWM2脚输出频率一定,占空比不通的PWM方波,去驱动MOSIRLR7843,带动外接的LED灯带的亮度。电阻R12为电流采样电阻,通过单片机的ADC采集电流值,从而反馈出LED灯带的状态。

 

5、状态指示:

本模块供有1LED指用户程序控制用指示灯。

6、项目LCEDA链接:

本模块采用LCEDA设计的。

https://lceda.cn/derherstar/wifi-deng-ju-kong-zhi-mu-kuai


WIFI灯具控制模块.rar 

合粤电子
4
主题
78
回复
发表于2020-04-16 20:05:36   |  显示全部楼层
3#
专业贴片铝电解电容生产厂家www.dg-heyue.com