查看:
8625
|
回复:
4
|
WIFI灯具控制模块
|
哧Joseph
10
主题
19
回复 |
发表于2018-10-18 09:55:03
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
功能及说明 一、 基本功能 1、 WIFI功能,支持802.11 b/g/n。 2、 2路PWM调光接口。 3、 DC12V供电。 4、 1个用户指示灯(用户程序控制)。 二、 各部分电路说明 1、 供电接口: 本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。 2、单片机调试口: GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINK V2,资料中的程序为IAR开发环境。
3、WIFI电路 通过WIFI模块(ESP-12S或ESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11 b/g/n, 通过串口(115200,8,n,1)AT命令对WIFI模块进行操作,模块可实现单连接client、透传、多连接server功能。通过WIFI接收的数据控制PWM输出,控制了灯的亮度调整。 4、PWM调光电路 通过PWM1和PWM2脚输出频率一定,占空比不通的PWM方波,去驱动MOS管IRLR7843,带动外接的LED灯带的亮度。电阻R12为电流采样电阻,通过单片机的ADC采集电流值,从而反馈出LED灯带的状态。
5、状态指示: 本模块供有1个LED指用户程序控制用指示灯。 6、项目LCEDA链接: 本模块采用LCEDA设计的。 https://lceda.cn/derherstar/wifi-deng-ju-kong-zhi-mu-kuai |
龙少飞天
0
主题
2
回复 |
发表于2019-12-18 07:40:09
|
显示全部楼层
2#
看不见图片 ,显示损坏
|
|