查看: 5721  |  回复: 5
需求一个锂电池充放电管理方案
Dandjinh
1
主题
2
回复
发表于2018-10-25 16:30:48 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

5V/2.1A的DC输入,1节10000mAh的锂聚合物电池

要求:

1. 无论DC输入还是电池供电,都要有5V/0.8A的输出

2. DC插拔不能影响后级工作

3. 最好是单芯片集成方案


麻烦各路大神分享下经验。

52Hz
1
主题
19
回复
发表于2018-10-26 10:48:42   |  显示全部楼层
2#
第一反应是IP5306  然后看完要求就没然后了,最后的反应是JH5100不过这颗芯片很苟,layout后的PCB图最好给原厂的工程师看下,不然问题很多,因为这块芯片的layout要求极高!