查看:
10532
回复: 7 |
ADS1256高精度AD芯片验证
|
哧Joseph
10
主题
19
回复 |
发表于2018-11-08 10:34:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
[方案验证板]ADS1256高精度AD芯片验证PCB板使用说明¨ 模拟量输入: 输入信号范围:0V~+5V 采集分辨率:0.1mv 最大采样频率:30 KHz 输入 :AIN0-AIN7 输入地:AGND
¨ 通信和电源 : SCLK = P1^5; DIN = P1^3; DOUT = P1^4; DRDY = P1^6; CS = P1^1; PDWN = 3.3V RESET= P1^2; GND GND 5V 单片机设置 : STC15F2K60S2 使用内部IRC时钟 11.0592MHZ 串口通信设置: 9600 无校验 1
|
LWQ123
0
主题
1
回复 |
发表于2019-09-01 15:43:40
|
显示全部楼层
5#
你好在哪里下载 |
|