查看: 15719
回复: 5
可输出5V4A的降压芯片
Aries
1
主题
3
回复
发表于2018-11-14 15:03:12 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
有哪位大佬能给我推荐一款降压芯片吗?12V输入,5V输出,至少4A的电流。最好开关电源芯片,转化效率高点。看了一些常用的电源芯片LM2596,XL2576之类的,都是3A最大输出。
zx85
0
主题
58
回复
发表于2018-11-14 15:10:23   |  显示全部楼层
2#

DC/DC芯片建议去MPS、Richtek、Ti看看。

18V输入,5A输出的封装可以做到SOT23-6,而且是同步方式;

30V输入,5A输出的封装基本上在SOP8。

建议采用同步,效率高,另外省一个大电流的肖特基二极管。


同步5A输出

SOT23-6    SY8105            输入18V(立创有售)

SOT23-6    RT6255            输入18V

SOT23-6    TPS565208       输入17V

SOP8        SY8205            输入30V

SOP8        SX2105            输入21V


建议慎用芯龙的电源芯片,尤其是在产品上。采用市场上出货量大的芯片。在设计中,不是踩在前人的尸体上,就是别人踩在你的尸体上。大胆尝试,小心验证。

zx85
0
主题
58
回复
发表于2018-11-14 15:44:27   |  显示全部楼层
4#

目前我们公司出货量大的两款芯片都是用的异步方式!

MP1584和RT8279,不用SOT23-6封装的,主要是担心散热,另外1584出货量大,不用担心断货。


zx85
0
主题
58
回复
发表于2018-11-14 15:46:18   |  显示全部楼层
5#
发表于2018-11-14 15:21:12  3# 多谢大佬指导。我先看看这几款芯片。那个,,,有没有12V输入的
不好意思,MP1584是最大3A输出的。