查看: 15718
回复: 5
可输出5V4A的降压芯片
Aries
1
主题
3
回复
发表于2018-11-14 15:03:12 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
有哪位大佬能给我推荐一款降压芯片吗?12V输入,5V输出,至少4A的电流。最好开关电源芯片,转化效率高点。看了一些常用的电源芯片LM2596,XL2576之类的,都是3A最大输出。
Aries
1
主题
3
回复
发表于2018-11-14 15:21:12   |  显示全部楼层
3#
发表于2018-11-14 15:10:23  2# DC/DC芯片建议去MPS、Richtek、Ti看看。18V输入,5A输出的封装可以做到SOT23-6,而且是同步方式;...
多谢大佬指导。我先看看这几款芯片。那个,,,有没有12V输入的
Aries
1
主题
3
回复
发表于2018-11-14 16:49:52   |  显示全部楼层
6#
发表于2018-11-14 15:46:18  5# 不好意思,MP1584是最大3A输出的。

没事的,我找到了一个LM2678芯片,似乎可以满足要求,我先看看。