查看: 10102
回复: 8
HT7533-1 压降接近 1 V 性能太烂
Frank1971
3
主题
7
回复
发表于2018-11-15 17:20:15 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

最近,公司接到 1 个大订单意向, 需要做 低电压的 产品样机。 选用了 HT7533-1 作为 LDO, 加电阻令其输出为 4.56V. 根据规格书, 压降 在 1mA  是100mV. 电源电压是 5 V, 想必这次必能顺利成功吧??嗖嗖嗖在系统下了SMT 订单, 然后等了6天收到样板,上电 1 测试,输出只有 4.05  V!!!!!!

原来我的工作电流是 45mA, 此时的 HT7533-1 的压降达到 0.95V, 这和规格书有很大出入,和LM1117 之类的廉价货倒是很相像。性能太烂,厂家误导, 

   

快乐电子
4
主题
246
回复
发表于2018-11-15 18:06:13   |  显示全部楼层
3#
天书啊
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
快乐电子
4
主题
246
回复
发表于2018-11-16 09:26:27   |  显示全部楼层
7#
发表于2018-11-15 18:54:03  4# 这样的:
这种用法LDO也是神了
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》