查看: 10104
回复: 8
HT7533-1 压降接近 1 V 性能太烂
Frank1971
3
主题
7
回复
发表于2018-11-15 17:20:15 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

最近,公司接到 1 个大订单意向, 需要做 低电压的 产品样机。 选用了 HT7533-1 作为 LDO, 加电阻令其输出为 4.56V. 根据规格书, 压降 在 1mA  是100mV. 电源电压是 5 V, 想必这次必能顺利成功吧??嗖嗖嗖在系统下了SMT 订单, 然后等了6天收到样板,上电 1 测试,输出只有 4.05  V!!!!!!

原来我的工作电流是 45mA, 此时的 HT7533-1 的压降达到 0.95V, 这和规格书有很大出入,和LM1117 之类的廉价货倒是很相像。性能太烂,厂家误导, 

   

zx85
0
主题
58
回复
发表于2018-11-16 08:04:48   |  显示全部楼层
6#
发表于2018-11-15 18:06:13  3# 天书啊
拿了本独孤九剑,当成了僻邪剑谱,结果练成了葵花宝典,然后还大骂怎么成了太监。