查看:
10100
回复: 8 |
HT7533-1 压降接近 1 V 性能太烂
|
Frank1971
3
主题
7
回复 |
发表于2018-11-15 17:20:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近,公司接到 1 个大订单意向, 需要做 低电压的 产品样机。 选用了 HT7533-1 作为 LDO, 加电阻令其输出为 4.56V. 根据规格书, 压降 在 1mA 是100mV. 电源电压是 5 V, 想必这次必能顺利成功吧??嗖嗖嗖在系统下了SMT 订单, 然后等了6天收到样板,上电 1 测试,输出只有 4.05 V!!!!!! 原来我的工作电流是 45mA, 此时的 HT7533-1 的压降达到 0.95V, 这和规格书有很大出入,和LM1117 之类的廉价货倒是很相像。性能太烂,厂家误导,
|
Xuedong
2
主题
68
回复 |
发表于2018-11-16 10:17:22
|
显示全部楼层
8#
3.3V固定输出的 LDO这样用,确实也是没谁了。
|
|