查看: 2611  |  回复: 4
请教一下,如何做一个只让15V以上的电压才能通过的电路
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复
发表于2018-11-16 13:25:12 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

请教一下,如何做一个只让15V以上的电压才能通过的电路,我用的MP2403使15V转5V电路,当电压趋于稳定稳定时,MP2403输出正常,但是当电压瞬间断开接入,MP2403只输出3.5V(如果断开上电在2S左右,仍是正常)  ,我现在的思路是 在15V输入的地方设置一个15V左右的阈值,当满足阈值电压时电压通过,当不满足时,电压断开。

请问各位  我的思路可行吗?

FOCUS电路设计
3
主题
152
回复
发表于2018-11-16 15:05:00   |  显示全部楼层
3#

1.15V输入端接个大电容储能,防止上电和断电冲击

2.非得要15V的通过的话,电阻分压,MOS管或者三极管搞个开关电路