查看: 3860  |  回复: 6
当我要学嵌入式时,家人朋友笑着说我神经了吧,但是当我持续学几个月后....

主题

回复
发表于2018-11-16 13:34:14 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
为什么现在大学生越来越多,为什么现在学历高的人越来越多,反而成功的人却越来越少?为什么许多行业都一拥而上 这是好事吗?我为什么要选偏门学呢?我其实上大学学的工程,是一所专科,在那样的学校,一年学费要7千多,但是根本没有人学习,我实在看不到希望,我就退学了。??
退学后我也迷茫,大专都没有毕业,我真的不知道我能干什么,我在纠结着我能做什么。所以辍学后我一段时间,我想去找工作,因为我比较沉默寡言,不是很会说话,我不适合去应聘做业务。我想应聘做技术的,可是处处碰壁。一次偶然的机会,我才听到嵌入式这个行业。那天我去新华书店,在计算机分类那边想找本书学习。后来有个女孩子走过来,问我是不是读计算机的,有没有兴趣学习嵌入式,然后给我介绍了一下嵌入式现在的火热情况,告诉我学嵌入式多么的有前景,给我了一份传单,嵌入式培训的广告。听了她的介绍,我心里痒痒的,确实我很想去学会一门自己的技术,靠自己的双手吃饭。回家后,我就上网查了下嵌入式,嵌入式是个什么玩意儿,我自己琢磨 因为谁都不想让自己的钱打水漂  我必须做足功课 了解透彻   我是否热爱它  我是否能靠它赚钱 这些 我必须考虑清楚 嵌入式确实是当今比较热门的行业(对内行来说),外行根本不了解   所以说也是比较好找工作的,工资也是相对比较高。因为我在北京  所以 我在各大招聘网上看嵌入式薪资待遇  确实挺丰厚     目前 只有丰厚的物质前景 才能激发我不断学习 所以我就下决心想学嵌入式了。于是我去找嵌入式培训的相关信息,说真的,我也很迷茫,我不知道培训是否真的能像他们宣传的那样好,所以我就想了解一段时间再做打算。我想投资自己  但是我真的害怕被坑 被骗 学不到东西 后来,我在百度知道看到一篇让我很鼓舞的文章《如何学习嵌入式》,是一个嵌入式高手介绍没有基础的朋友怎么自学入门学嵌入式,文章写的很好,包含了如何学习,该怎么学习。他提到一个方法就是看视频,因为看书实在太枯燥和费解的,很多我们也看不懂。这点我真的很认同,我自己看书往往看不了几页。?并且自制力稍微差点 脑子在运转 但是执行力也很差 因为一个人孤军奋战 没有名师指路 也看不到方向 那段时间 我其实挺惨的 后来我又在想,为什么别人都能自学成才,我也可以的!我要相信自己 如果实在学不会我再去培训,我就想自学我找了好多相关资历和视频但是 真的都不系统 并且 都是一团沙  一点都不系统  ,其实说内心话 虽然零星找到但是真的都不系统,我是想找一个能够告诉我该怎么学的视频,一套从入门到精通的视频,一个比较完整的资料,最好能有老师教,不懂可以请教的。后来我又找到一份很好的视频,是在创客学院网推出网址:http://www.makeru.com.cn/live/1392_303.html?s=60220
里面的教程还不错,很完整,可以让我从基础的开始学起。视频不便宜啊,但是我也忍了,毕竟买几本书都要几百了,何况他们还有半年的技术咨询和服务,算值了。下面介绍下我的学习流程,希望对和我一样完全没有基础的朋友有所帮助。收到他们寄过来的光盘后,我就开始学习了,由于我没有什么基础,我就从最简单的C语言视频教程学起,话说简单,其实我还是很多不懂的,我只好请教他们,他们还是很热心的,都帮我解决了。C语言我差不多学了一个礼拜,接









下来我就学了linux的基本命令,我在他们提供linux虚拟机上都有做练习,敲linux的基本命令,写简单的C语言代码,差不多也就三个礼拜。我每天都在不停的写一些简单的代码,这样一月后我基本掌握了C和linux的基本操作。??
????接下来我就去学习了人家的视频的培训教程,是整套的,和去参加培训没有多大的区别,这一看就是两个月,学习了ARM的基本原理,学习嵌入式系统的概念,也掌握了嵌入式的环境的一些搭建,对linux也有更深层次的理解了,明白了嵌入式应用到底是怎么做的,但是驱动我只是有一点点的了解,这个相对难一点,我想以后再慢慢啃。??
????这两个月,除了吃饭睡觉,我几乎都在学习。因为我知道几乎没有基础,比别人差劲,我只能坚持努力着,我不能放弃,我必要要靠自己来养活自己,必须学好这门技术,同时我不懂的就问,这里真的很感谢他们的技术客服对我的任何问题都是耐心的解答,每天都我几乎都有好几个问题问他们,然后我就把不懂的问题总结记下来,这样慢慢积累了一段时间,我发现自己真的有点入门了。??
???最后的一个月,我就去看关于实践部分的内容,了解嵌入式项目具体的开发流程,需要什么样的知识,我就开始准备这方面的知识,也就是学习这方面的视频,同时他们建议我去找了找一些嵌入式面试的题目,为自己以后找工作做准备。我就到网上找了很多嵌入式的题目,把他们理解的记下来,这样差不多准备了20天左右??
????我觉得自己差不多入门了,会做一些简单的东西了。我就想去找工作看看,于是我就到各大招聘APP上疯狂的投简历,因为我学历的问题,专科没有毕业,说真的,大公司没有人会要我,所以我投的都是民营的小公司,我希望自己的努力有所回报。没有想过几天过后,就有面试了,但是第一次面试我失败了,虽然我自认为笔试很好,因为我之前做了准备,但是他们的要求比较严格,需要有一年的项目经验,所以我没有被选中。???
????后来陆续面试了几家公司,终于功夫不负有心人。我终于面试上的,是在闵行的一家民营的企业,公司规模比较小,我的职务是嵌入式linux应用开发,做安防产品的应用的。我想我也比较幸运,经理很看重我的努力,就决定录用我,开的工资是5500一个月,虽然我知道在北京 5500只能过温饱的生活,但是我想我足够了。我至少不用每天都要靠父母养,我自己也能养活自己的。我想只要我继续努力,我工资一定会翻倍的。??
????把本文写出来,希望能让和我一样的没有基础的朋友有信心,其实我们没有必要自卑,我们不比别人笨,只要我们肯努力,我们一样会成功。 把本文写出来,希望能让和我一样的没有基础的朋友有信心,其实我们没有必要自卑,我们不比别人笨,只要我们肯努力,我们一样会成功。我在这里感谢make老师,感谢他的视频给我懂得很多!谢谢make,还有感谢初学者的学习交流群556042177,都是提供159集嵌入式和物联网视频和知识文集。感谢大家!我会继续努力的!

主题

回复
发表于2018-11-19 11:43:31   |  显示全部楼层
6#
不错哦,我也是嵌入式工程师,不过软硬件都搞(有点像电子工程师),建议你也学一下硬件,只会软件的话太局限了。