查看: 247565
回复: 115
【教程】如何导出立创EDA库到AD库
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2018-11-20 14:11:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创EDA里面的封装非常的丰富,已经有超过100w个库,想在AD中使用该如何处理?


因为导出AD库需要先登录立创EDA。所以导出AD库前,需要先注册/登录立创EDA,登录后如果之前没有完善立创EDA帐号资料的要先完善。



方法一:方法一需要最新的谷歌浏览器或火狐浏览器,如果不能直接打开封装并导出,请使用方法二。

        1)在商城找到对应的元件,点击数据手册


            


        2)在预览弹窗,点击立即使用


        


        3)会自动打开立创EDA编辑器专业版,通过顶部菜单:文件 - 导出 - Altium 。如果无法打开,请使用方法二。


           

        4)再使用AD打开刚刚导出的文件,在顶部菜单:设计 - 提取库文件



方法二:

        1)在谷歌浏览器打开立创EDA编辑器。https://lceda.cn/editor


        2)在左边的“元件库”搜索需要的库(用商品编号)。点击预览图,会在编辑器打开这个库


        


        2)再通过“顶部菜单 - 文件 - 导出 - Altium”,把文件导出为AD格式


        


        3)再使用AD打开刚刚导出的文件,在顶部菜单:设计 - 提取库文件


注意:

  • 如果使用浏览器导出的,导出文件夹是你浏览器设置的文件夹,请在浏览器设置里面找。
  • 不要在标准版客户端打开商城进行下载,要在较新的谷歌浏览器打开


免责声明:

  • 因为库也是逐个人工绘制,可能会有错误,如果发现错误请及时联系我们修复,在使用前请务必仔细检查!!!我们不保证100%正确,但是我们会尽最大努力确保是正确的。
  • 在使用前请务必自行检查!!!立创EDA不承担因为库错误导致的任何损失!!!如不同意,请不要继续进行Altium导出!!!



【资料】立创EDA封装库命名参考规范.pdf

               



技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2019-05-07 20:53:34   |  显示全部楼层
17#
发表于2019-05-07 19:14:18  16# 怎么样把protel99se的文件用立创EDA打开?