查看: 5617  |  回复: 8
四旋翼飞行器
小马玩转单片机
10
主题
15
回复
发表于2018-11-29 09:03:08 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

这款四轴面向的人群是电子相关专业(包括自动化、电气自动化、电子信息工程、计算机、测控等专业)的大学生,通过一个完整的四轴项目来学习贴片元器件的焊接、PCB设计软件AD的使用、电路基本知识、旋翼型无人机的基本原理、STM32单片机编程与基本使用、飞控算法的实现等。

据了解,目前大多数高校的电子专业的课程实训依然是焊接收音机等,单片机课程教的也是单片机,这已经不能满足学生的学习了,学生毕业之后进入企业,大多接触的是贴片元器件(功率器件除外),做产品的时候,硬件工程师必须要具备一定的调试能力,这就对焊接贴片元件的能力提出了要求,所以我们设计了这款四轴飞行器,使用0603、0805这样贴片元件,是练习焊接的好帮手,而且好处在于,焊接练习完了,还可以继续学习STM32,四轴原理,直到把这个四轴飞行器飞起来,在这个过程中,我们也有交流群和学习资料,供大家学习使用。

下面是RoboFly四轴飞行器的整体框图、原理图、pcb、实物图源代码的截图,先一睹为快,后面详细介绍。

图1:RoboFly四轴飞行器整体框图

图2:RoboFly四轴飞行器原理图

图7:RoboFly四轴飞行器源代码截图

制作并开源这套小四轴的初衷有如下几点;

  • 1、初学者需要一款价格低廉、软硬件资料完备、有技术支持的四轴学习平台;
  • 2、以散件形式发售,电路板布局、元器件封装选型要方便焊接组装;
  • 3、四轴所需元器件采购方便、靠谱,最好能提供一站式采购,避免过多邮费、采购周期长、采购到不合格元器件导致学习难以进展。
  • 4、源代码要极其精简、方便入门者能够方便的学习,实现自己的代码;
  • 5、保留一定扩展接口、方便用户自己进行扩展如定高、航迹、巡线等飞行功能。在学习完四轴飞行器之后,这个开源的四轴板子仍然可以作为一个STM32开发学习板使用;

RoboFly四轴的基本配置如下:

主控芯片:STM32F103C8T6

姿态检测:MPU6050

气压计:FBM320

无线芯片:SI24R1

供电方案:HT7750SA升压+XC6206稳压

灯光指示:1个电源指示LED、1个用户编程LED、4个单总线全彩RGB灯

电池:600mAh 20C 1S锂离子电池

电机:720空心杯

桨叶:55mm桨叶

桨叶保护罩:相邻轴距65mm

机架:PCB一体化机架

续航时间:10分钟

遥控距离:空旷50m

RoboFly四轴原理图各模块简单说明:

13131pjch
0
主题
7
回复
发表于2018-11-29 14:38:12   |  显示全部楼层
5#
请教楼主个问题:小四轴空心杯电机的驱动只调速不调向吗?
13131pjch
0
主题
7
回复
发表于2018-11-30 09:08:38   |  显示全部楼层
7#
发表于2018-11-29 20:48:52  6# 你的意思是反转吗??

是的,从你给出的原理图上看每路电机只有1路PWM用来调速,电机只能顺时针或者逆时针转动,而不能顺时针+逆时针转动。我自己也想弄一个,看到电机这块有点疑问,所有请教下。

13131pjch
0
主题
7
回复
发表于2018-12-04 23:52:39   |  显示全部楼层
9#
好的,谢了