查看:
2289
|
回复:
0
|
arduinoa学习资料
|
天南北斗
12
主题
5
回复 |
发表于2018-11-29 22:54:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
arduino学习笔记arduino学习笔记1 - 什么是arduino?要了解arduino就先要了解什么是单片机,arduino平台的基础就是AVR指令集的单片机。 · 便宜 - 和其它平台相比,Arduino板算是相当便宜了。最便宜的Arduino版本可以自己动手制作,即使是组装好的成品,其价格也不会超过200元。 · 跨平台 - Arduino软件可以运行在Windows,Macintosh OSX,和Linux操作系统。大部分其它的单片机系统都只能运行在Windows上。 · 简易的编程环境 - 初学者很容易就能学会使用Arduino编程环境,同时它又能为高级用户提供足够多的高级应用。对于老师们来说,一般都能很方便的使用Processing 编程环境,所以如果学生学习过使用Processing 编程环境的话,那他们在使用Arduino开发环境的时候就会觉得很相似很熟悉。 · 软件开源并可扩展 - Arduino软件是开源的,对于有经验的程序员可以对其进行扩展。Arduino编程语言可以通过C++库进行扩展,如果有人想去了解技术上的细节,可以跳过Arduino语言而直接使用AVR C 编程语言(因为Arduino语言实际上是基于AVR C的)。类似的,如果你需要的话,你也可以直接往你的Arduino程序中添加AVR-C 代码。 · 硬件开源并可扩展 - Arduino板基于 Atmel 的ATMEGA8 和ATMEGA168/328 单片机。Arduino基于Creative Commons 许可协议,所以有经验的电路设计师能够根据需求设计自己的模块,可以对其扩展或改进。甚至是对于一些相对没有什么经验的用户,也可以通过制作试验板来理解Arduino是怎么工作的,省钱又省事。 由于文字比较慢,我在这里上传Word文件arduino学习资料.zip 方便大家阅读,我们后期会持续更新,本资料是翻译外文资料和我们实际的情况资料可能有不足之处,还希望读者理解。 |
|