查看:
3484
|
回复:
1
|
每周一个小点点(1)232通信电路设计
|
Argon
9
主题
5
回复 |
发表于2018-12-21 16:03:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在单片机的外围通讯中232和485是十分常用的一种中长距离的通信方式,特别是在一些常用的工业用模块中也都采用了232通信的方式今天就来讲一下232通信的两中常用的电路 (1)集成的MAX232电路的使用 在图中的电容是作为电容泵来使用的,电容通过高速的充放电可以使得电平达到5V和-5V,也就是232通讯要求的差分信号。在实际使用中外围电路中的电容可以使用电解电容也可以使用瓷片电容,影响不大。 但是好像是MAX232芯片内部的原因,因此在使用的时候需要先连接供电端口也就是JP1后连接SUBD端口,否则会无故的发热。在实际应用中为了避免这点一般我会采用改良的MAX3232芯片。MAX3232芯片电路和 MAX232一致,但是其兼容了5V和3.3的TTL电平对于使用像STM32这种MCU来说更加的实用,不用再做电平的拉升。 (2)分立元件的方式 采用分离元件的方式一定程度上可以迷惑抄板的人,我在抄一块主控板子的时候就很迷惑这一大疙瘩是啥,后来看书才知道这是分立元件的232电路,一定程度上这个是很稳定的。 |
小马甲2019
0
主题
2
回复 |
发表于2019-07-05 18:56:18
|
显示全部楼层
2#
做成隔离的吧
|
|