查看: 2854  |  回复: 1
长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板 3.关于电调板。。。。

主题

回复
发表于2018-12-26 16:59:26 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。

为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。

先讲一下本人的交学费经验。。

在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。

航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。

二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,

而电动滑板电机一般偏 小电流,高电压 ,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。



言归正传,讲讲如何选择电调板

如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电瓶,板上直接集成和控制手柄通信的模块,以及电池接口,电机接口,整个板子的开关,使用它可以直接制作滑板

集成电调板                                                                                                                     配套遥控器


也有第二方案,使用电瓶车电调箱,两个电机用一个即可,缺点是只能使用36V及以上的电瓶。而且体积较大,一般越野滑板使用这种方案,控制很成问题,需要自制另一块电控板。优点就是便宜耐用,功率可以做到一个模块800W以上,可以一个电机配一个电调箱。

通用控制器


后期笔者会出一贴教程,制作电控板。

没什么可写的了。。。这一期本来就是短贴。。。。。。祝大家元旦快乐。。。。


主题

回复
发表于2019-11-03 16:40:35   |  显示全部楼层
2#
为何没了下文?