查看: 79797
回复: 216
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...

主题

回复
发表于2017-04-18 15:36:31 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

SWM180CBT6-50  华芯威特 出品的 仅4元钱的高性能Cortex-M0


马上有开发板免费送,大家关注下相关送板子的活动。


采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html


数据手册:华芯微特SWM180数据手册.pdf 


原理图:  后面补充


库例程:SWM180_Lib.rar  


模块例程: 后面补充  



特点:

1. 50MHZ ARM Cortex-M0,120KB Flash,16KB SRAM,

2. 四个串口,一个CAN,

3. 大容量存储器,高达120KB Flash,16KB SRAM适合跑ucos,freeRTOS等操作系统。也可存储语音或字库信息。

4. 低功耗,低到uA级,可电池供电。

5. 宽电压供电2.3V-3.6V,

6. 多个32,16位定时器,支持计数,定时,PWM,

7. 四个串口,收发都有8个FIFO缓冲,

8. 一个CAN,64字节缓冲,

9. 两个IIC,

10. 两个SPI,有FIFO

11. SLCD,段码屏驱动模块,

12. 单周期32*32硬件乘法,

13. DIV,支持硬件快速除法和开方运算,

14. CORDIC,支持三角函数运算,

15. 模拟比较器,

16. 8通道12位ADC,

17. 6通道16位SigmaDelt型ADC,

18. 内部带基准参考电压,用于ADC转换,

19. 多个DMA直接数据通道,支持ADC,CAN,SPI,SRAM等,

20. 支持ISP,IAP程序下载与升级。

21. 封装: LQFP48,引脚间距0.5mm

 

有丰富的硬件设计原理图,软件库,程序例程可参考。


应用领域:

1.工业控制,自动化,PLC

2.仪器,仪表,

3.电力,通讯,

4.高精度测量,16位差分ADC多达6个通道。

5.无人机,航模,电动工具 

6.变频器,逆变器,电源控制。




主题

回复
发表于2017-05-17 06:30:43   |  显示全部楼层
56#
很多外设资源,接口很丰富,不错 ,这是精品的微控制器。

主题

回复
发表于2017-07-12 19:35:11   |  显示全部楼层
99#
性价比很高的arm芯片一个CAN,四个UART.

主题

回复
发表于2017-07-12 19:40:12   |  显示全部楼层
100#
发表于2017-07-11 21:58:45  98# 现在买十个块还送开发板吗
是的,买十个芯片送开发板一个,上面写的发快递信息到邮箱:wangyu19870229@163.com

主题

回复
发表于2017-07-13 20:20:34   |  显示全部楼层
101#
买芯片送开发板,上面有送开发板的说明。

主题

回复
发表于2017-08-04 11:05:47   |  显示全部楼层
104#

继续免费送开发板。速度要快。


推荐配套使用的晶振: 

优势:质量好,价格低。

工业级晶振 贴片SMT无源晶振 

工业级-40~85℃工作温度, -55 ~ 125 的存储温度


20PF,30PPM,优于商于级的20PPM,原因不有多解释了。


封装型号:SMT5032_2P

采购  直接点击” 对应的红色字体。

 


8.0MHZ 

11.0592MHZ 

12.0MHZ  

16.0MHZ 

22.1184MHZ 

24.0MHZ 

25.0MHZ 


主题

回复
发表于2017-08-30 14:16:17   |  显示全部楼层
110#

    SWM320RET7  兼容STM32F103RET6,STM32F303RET6,


    125MHZ 浮点处理器内核 ARM Cortex-M4F, 

大存储器容量:128KB RAM,  512KB  Flash.

   汽车级的工作温度-40~105℃,


采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136891.html


数据手册:华芯微特SWM320数据手册2017.08.15.pdf 


例程参考与库文件:SWM3200_Lib.rar 


批量价格仅:9元RMB,其他的M3 M4的内核价格贵的离谱了。

 


1  概述
SWM3200 是一款基于 ARM○
R Cortex TM -M4 的 32 位微控制器。与传统 8051 单片机相
比,保证了高性能、低功耗、代码密度大等优势,适用于工业控制及白色家电等诸多应用领
域。
SWM3200 内嵌 ARM○
R Cortex TM -M4 控制器,片上包含精度为百分之一以内的
20Mhz/40Mhz 及 PLL 最高 120Mhz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支
持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 1 个 CAN 接口,多个
UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择)。此外还包括 1
个 32 位看门狗定时器,6 组 32 位通用定时器,1 组 32 位专用脉冲宽度测量定时器,3 组(6
通道)PWM 控制模块,2 个 8 通道 12 位、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 SDIO 接
口模块,TFT-LCD 液晶驱动模块以及 RTC 实时时钟、SRAMC、SDRAMC、NORFLC 接口
控制模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能。
2  特性
?  内核
?  32 位 ARM ®  Cortex?-M4 内核
?  24 位系统定时器
?  工作频率最高 125MHz
?  硬件单周期乘法
?  集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 240 个、8 级可配置优先级的中断
?  通过 SWD 接口烧录
?  内置 LDO
?  供电电压范围为 2.0V 至 3.6V
?  片上 SRAM 存储器
?  128KB
?  片上 FLASH 存储器
?  256KB/512KB
?  支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
?  串行接口
?  UART 模块,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
?  SPI 模块,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式
?  I2C 模块,支持 7 位、10 位地址方式,支持 master 模式
?  CAN 模块,支持协议 2.0A(11Bit 标识符)和 2.0B(29Bit 标识符)
?  PWM 控制模块
?  12 通道 16 位 PWM 产生器
?  可设置高电平结束或周期开始两种条件触发中断
?  具有普通、互补、中心对称等多种输出模式
?  支持死区控制
?  ADC 采用触发
?  定时器模块
?  6 路 32 位通用定时器
?  可做计数器使用
SWM320  系列
7
?  支持输入单脉冲捕获功能
?  32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
?  RTC 模块
?  使用支持自校正功能的内部 32KHz 时钟
?  可自由设置日期(年、月、周、日)和时间(时、分、秒)
?  可自由设置闹钟(周、时、分、秒)
?  自动识别当前设置年份是否为闰年
?  支持 RTC 中断从 Sleep 模式下唤醒芯片
?  DMA 模块
?  支持存储器到存储器、存储器到外设、外设到外设之间的数据搬运
?  SRAMC 模块
?  支持 8 位数据位宽和 16 位数据位宽的外部 SRAM 存储颗粒
?  最大支持 24 位地址线
?  SDRAMC 模块
?  支持 16Bit 位宽的 SDRAM
?  支持兼容 PC133 标准的 SDRAM 颗粒
?  支持 2MB 到 64MB 的外部 SDRAM 颗粒
?  NORFLC 模块
?  支持并行 NOR FLASH 接口
?  支持 8 位数据位宽和 16 位数据位宽的外部 NOR FLASH 存储颗粒
?  最大支持 24 位地址线
?  SDIO 接口模块
?  支持标准 SDIO 接口协议
?  TFT-LCD 驱动模块
?  支持 MPU/SYNC 两种接口的外部 LCD 扩展
?  支持最高分辨率 1024*768,实际分辨率可以配置
?  输出数据宽度 16Bit
?  支持横屏和竖屏模式
?  GPIO
?  最多可达 100 个 GPIO
?  可配置 4 种 IO 模式
?  上拉输入
?  下拉输入
?  推挽输出
?  开漏输出
?  灵活的中断配置
?  触发类型设置(边沿检测、电平检测)
?  触发电平设置(高电平、低电平、双电平)
?  模拟外设
?  12 位 8 通道高精度 SAR ADC
?  采样率高达 3M SPS
?  内建 7 档参考电压,最低至 100mV
?  支持 single、scan 两种模式
?  独立的结果寄存器
SWM320  系列
8
?  提供独立 FIFO
?  可由软件、PWM、TIMER 触发
?  支持 DMA
?  欠压检测(BOD)
?  支持欠压检测
?  支持欠压中断和复位选择
?  时钟源
?  20MHz/40MHz 精度可达 1%的片内时钟源
?  32KHz 精度可达 5?的片内时钟源
?  2~32MHz 片外晶振
?  环境
?  工作温度:-40℃~105℃
?  保存温度:-40℃~150℃
?  湿度等级:MSL3


?  封装
?  LQFP64
?  其他
?  可定制 ISP 程序
?  可定制 96BIT 独立 ID


?应用范围
?  仪器仪表
?  工业控制
?  电机驱动
?  白色家电
?  可穿戴设备


主题

回复
发表于2017-08-31 16:05:26   |  显示全部楼层
113#
发表于2017-08-31 15:52:46  112# 处理器及微控制器/SWM180CBT6-50托盘SWM180CBT6-50/LQFP-48_7x7x05P编号:C108...
发邮件,上面写上快递地址等等信息,要收开发板的。

主题

回复
发表于2017-09-06 17:04:36   |  显示全部楼层
116#

SWM120K4T6-80   超值的ARM Cortex-M0

  超高性价比,

超低价格,低到不到3元钱的 Cortex-M0内核的ARM芯片。

     工业级工作温度。


处理器及微控制器
SWM120K4T6-80
SWM120K4T6-80 托盘
封装/规格: LQFP-32
50MHZ Cortex-M0,8通道12......

采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136890.html


数据手册:华芯微特SWM120数据手册.pdf 


50MHZ ARM Cortex-M0,

支持ISP,IAP程序升级、烧写与加密。


存储器 :高达2KB的RAM,16KB的程序Flash, 100KB的数据Flash。

  其中的超大的数据FLash为100KB,可以存储大量的数据, 比如:字库,图片,音频文件小歌曲等等。


8通道12位ADC,

3个比较器,3个运算放大器,内部高达16级参考电压或外部电压。

1个Uart,带FIFO。

1个SPI。


LQFP32封装,引脚间距0.8mm,易于手工焊接。




主题

回复
发表于2017-09-07 05:56:54   |  显示全部楼层
117#
买芯片,送开发板,够10片,就可以送你指定的芯片型号的开发板了。付款后发邮件到:wangyu19870229@163.com

主题

回复
发表于2017-09-08 10:53:47   |  显示全部楼层
120#

ARM都是一样的,用Jlink Ulink仿真器,支持串口ISP IAP。

软件平台用Keil MDK , IAR.


主题

回复
发表于2017-09-10 11:09:22   |  显示全部楼层
122#
发表于2017-09-10 09:19:16  121# SWM320RET7这个由提供评估得PCB吗?在商城买了10片,准备之后的项目用这个芯片
你好,都是采购华芯微特的芯片满10片就可赠送指定的华芯微特的任意一款开发板。一定要在邮件里说明你要的开发板上的芯片型号。  邮件中不说明您需要的开发板型号的,开发板与采购芯片型号一样。

主题

回复
发表于2017-09-10 20:01:36   |  显示全部楼层
124#
发表于2017-09-10 11:50:44  123# 看了下手册,同封装的管脚分布不兼容ST系列,这个策略不太好。建议学一下GD,做一些兼容的型号,大家硬件可以直接替换。
很好的芯片,Function功能,引脚可以任意定义你需要的功能,方便十分布线,也就是说,你可以把串口分配到任意引脚上的,这个功能很好用的,很方便。 所以没必要学GD32,BLM32去完全兼容引脚的。

主题

回复
发表于2017-09-21 14:32:06   |  显示全部楼层
129#

恭喜佛山华芯微特与RT-Thread结为首批战略合作伙伴!融入良好的操作系统,让华芯MCU芯片应用和物联网终端的开发变得更简单快速。

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1577118612672257993&wfr=spider&for=pc

 



主题

回复
发表于2017-09-26 05:53:06   |  显示全部楼层
130#
为了迎接国庆节,原厂会在下个月开始有更大更多的优惠活动,板子会继续支持送。大家可提议芯片半价好,还是送优惠券好,还是其他形式好,大家多提议一下。谢谢。

主题

回复
发表于2017-10-30 08:45:08   |  显示全部楼层
146#

付款后,请将开发板芯片型号,采购信息以及收货信息 发邮件到邮箱: wangyu19870229@163.com ,只要是发邮件了就没问题,请说下你自己是用哪个邮箱发的,我再查下,谢谢。你自己不要发错邮箱了!!!


发邮件三天后,没收到板子,就是信息没收到或是原厂没发货,你再确认下你的信息,你也给下你的信息给我,我再核实下。


主题

回复
发表于2017-10-30 18:52:54   |  显示全部楼层
148#
已经提交了,我再问问是否发货了? 问了,今天发出的,原厂有事耽误了几天,十分抱歉啊!

主题

回复
发表于2017-11-06 08:33:37   |  显示全部楼层
151#
再一次提醒大家,多买多送板子, 基本上是最优惠的活动了。

   双11活动,时间11.10-11.15时间6天内活动华芯微特芯片购买5片送一块开发板,买10片及以上送两块开发板

付款后,请将开发板芯片型号,采购信息以及收货信息 发邮件到邮箱:wangyu19870229@163.com


大家准备行动吧。

华芯微特芯片MCU。ARM Cortex-M0内核,基本上都 CAN,多个串口,超大内存,超强功能的ADC,可达16位,并且有基准电压可变,相当于PGA可编辑运放了。

采购连接: http://www.szlcsc.com/so/brand/details_1154.html


主题

回复
发表于2017-11-06 16:20:11   |  显示全部楼层
155#
暂时没有100PIN的。