查看:
76105
回复: 216 |
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-18 15:36:31
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SWM180CBT6-50 华芯威特 出品的 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发板免费送,大家关注下相关送板子的活动。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html 数据手册:华芯微特SWM180数据手册.pdf 原理图: 后面补充 库例程:SWM180_Lib.rar 模块例程: 后面补充 特点: 1. 50MHZ ARM Cortex-M0,120KB Flash,16KB SRAM, 2. 四个串口,一个CAN, 3. 大容量存储器,高达120KB Flash,16KB SRAM适合跑ucos,freeRTOS等操作系统。也可存储语音或字库信息。 4. 低功耗,低到uA级,可电池供电。 5. 宽电压供电2.3V-3.6V, 6. 多个32,16位定时器,支持计数,定时,PWM, 7. 四个串口,收发都有8个FIFO缓冲, 8. 一个CAN,64字节缓冲, 9. 两个IIC, 10. 两个SPI,有FIFO 11. SLCD,段码屏驱动模块, 12. 单周期32*32硬件乘法, 13. DIV,支持硬件快速除法和开方运算, 14. CORDIC,支持三角函数运算, 15. 模拟比较器, 16. 8通道12位ADC, 17. 6通道16位SigmaDelt型ADC, 18. 内部带基准参考电压,用于ADC转换, 19. 多个DMA直接数据通道,支持ADC,CAN,SPI,SRAM等, 20. 支持ISP,IAP程序下载与升级。 21. 封装: LQFP48,引脚间距0.5mm
有丰富的硬件设计原理图,软件库,程序例程可参考。
应用领域: 1.工业控制,自动化,PLC 2.仪器,仪表, 3.电力,通讯, 4.高精度测量,16位差分ADC多达6个通道。 5.无人机,航模,电动工具 6.变频器,逆变器,电源控制。 |
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-04-27 19:50:49
|
显示全部楼层
33#
什么时候上架?不会是雷声大雨点小吧
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-02 23:48:52
|
显示全部楼层
42#
楼主,你倒是留个联系方式啊,开发板,下载器什么时候有?
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-13 10:04:23
|
显示全部楼层
55#
开发板还没上架,我等着你的开发板好买芯片
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-18 09:48:43
|
显示全部楼层
61#
想买点芯片,怎么联系你?还有在keil的Sdk有没?
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-18 10:29:56
|
显示全部楼层
65#
得了,还是继续用stm32。等你们先把开发环境弄好再说
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-18 23:44:32
|
显示全部楼层
70#
支持KEIL开发的话就好玩了。下单买了10片,等开发板学习。 等会把地址等等发你邮箱 |
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-21 15:21:56
|
显示全部楼层
72#
你是讲开发板寄出来了?芯片已经收到,没有开发板根本玩不了
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-22 23:04:22
|
显示全部楼层
73#
库文件中关于can网的是不是太简单了,连基本的检测数据帧类型都没有
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-23 17:20:39
|
显示全部楼层
77#
是的,比如你要检测rtr,就只能读寄存器。而不是像stm32一样,有有一个rxmsg读取状态。个人觉得can的库还是要完善才行
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-23 17:21:43
|
显示全部楼层
78#
开发板寄了没?没有开发板板,根本就不好测试这芯片。
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-24 18:54:25
|
显示全部楼层
83#
你这个外设库是哪个版本,我在帖子的最上面下载的外设库根本就没有这个东西啊
|
|