查看: 79800
回复: 216
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...

主题

回复
发表于2017-04-18 15:36:31 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

SWM180CBT6-50  华芯威特 出品的 仅4元钱的高性能Cortex-M0


马上有开发板免费送,大家关注下相关送板子的活动。


采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html


数据手册:华芯微特SWM180数据手册.pdf 


原理图:  后面补充


库例程:SWM180_Lib.rar  


模块例程: 后面补充  



特点:

1. 50MHZ ARM Cortex-M0,120KB Flash,16KB SRAM,

2. 四个串口,一个CAN,

3. 大容量存储器,高达120KB Flash,16KB SRAM适合跑ucos,freeRTOS等操作系统。也可存储语音或字库信息。

4. 低功耗,低到uA级,可电池供电。

5. 宽电压供电2.3V-3.6V,

6. 多个32,16位定时器,支持计数,定时,PWM,

7. 四个串口,收发都有8个FIFO缓冲,

8. 一个CAN,64字节缓冲,

9. 两个IIC,

10. 两个SPI,有FIFO

11. SLCD,段码屏驱动模块,

12. 单周期32*32硬件乘法,

13. DIV,支持硬件快速除法和开方运算,

14. CORDIC,支持三角函数运算,

15. 模拟比较器,

16. 8通道12位ADC,

17. 6通道16位SigmaDelt型ADC,

18. 内部带基准参考电压,用于ADC转换,

19. 多个DMA直接数据通道,支持ADC,CAN,SPI,SRAM等,

20. 支持ISP,IAP程序下载与升级。

21. 封装: LQFP48,引脚间距0.5mm

 

有丰富的硬件设计原理图,软件库,程序例程可参考。


应用领域:

1.工业控制,自动化,PLC

2.仪器,仪表,

3.电力,通讯,

4.高精度测量,16位差分ADC多达6个通道。

5.无人机,航模,电动工具 

6.变频器,逆变器,电源控制。




主题

回复
发表于2017-05-23 16:45:03   |  显示全部楼层
76#
发表于2017-05-22 23:04:22  73# 库文件中关于can网的是不是太简单了,连基本的检测数据帧类型都没有

请问需要检测什么帧类型?是标准帧和扩展帧吗,这个是有的

还是您需要一个完整的应用层示例?参考ST和Nuvoton的库都是没有的啊


主题

回复
发表于2017-05-24 17:49:35   |  显示全部楼层
82#
发表于2017-05-23 17:20:39  77# 是的,比如你要检测rtr,就只能读寄存器。而不是像stm32一样,有有一个rxmsg读取状态。个人觉得can的库还是要完...

库里面这个rxmsg的状态是在结构体中

 

在库函数示例中有处理方式

 

您的意思是增加单独的函数?


主题

回复
发表于2017-05-26 10:43:20   |  显示全部楼层
86#
发表于2017-05-24 18:54:25  83# 你这个外设库是哪个版本,我在帖子的最上面下载的外设库根本就没有这个东西啊
您好,这是最新的库,请看下,可能之前上传的不是最新的库,请看下啊SWM1800_Lib.rar