查看: 79791
回复: 216
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...

主题

回复
发表于2017-04-18 15:36:31 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

SWM180CBT6-50  华芯威特 出品的 仅4元钱的高性能Cortex-M0


马上有开发板免费送,大家关注下相关送板子的活动。


采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html


数据手册:华芯微特SWM180数据手册.pdf 


原理图:  后面补充


库例程:SWM180_Lib.rar  


模块例程: 后面补充  



特点:

1. 50MHZ ARM Cortex-M0,120KB Flash,16KB SRAM,

2. 四个串口,一个CAN,

3. 大容量存储器,高达120KB Flash,16KB SRAM适合跑ucos,freeRTOS等操作系统。也可存储语音或字库信息。

4. 低功耗,低到uA级,可电池供电。

5. 宽电压供电2.3V-3.6V,

6. 多个32,16位定时器,支持计数,定时,PWM,

7. 四个串口,收发都有8个FIFO缓冲,

8. 一个CAN,64字节缓冲,

9. 两个IIC,

10. 两个SPI,有FIFO

11. SLCD,段码屏驱动模块,

12. 单周期32*32硬件乘法,

13. DIV,支持硬件快速除法和开方运算,

14. CORDIC,支持三角函数运算,

15. 模拟比较器,

16. 8通道12位ADC,

17. 6通道16位SigmaDelt型ADC,

18. 内部带基准参考电压,用于ADC转换,

19. 多个DMA直接数据通道,支持ADC,CAN,SPI,SRAM等,

20. 支持ISP,IAP程序下载与升级。

21. 封装: LQFP48,引脚间距0.5mm

 

有丰富的硬件设计原理图,软件库,程序例程可参考。


应用领域:

1.工业控制,自动化,PLC

2.仪器,仪表,

3.电力,通讯,

4.高精度测量,16位差分ADC多达6个通道。

5.无人机,航模,电动工具 

6.变频器,逆变器,电源控制。




主题

回复
发表于2017-05-23 16:43:23   |  显示全部楼层
75#
发表于2017-05-23 15:19:24  74# 你好,谢谢提议,我马上向原厂反映下。
买片子送开发板么, 买多少片送开发板子, 我想搞一块, 直接买开发板也可以, 请告知购卖方法

主题

回复
发表于2017-05-24 19:40:13   |  显示全部楼层
84#
发表于2017-05-24 14:12:10  80# 你好,邮件看到了,已经给原厂了。今天就可以快递,开发板数量充足。
买片子送开发板么, 买多少片送开发板子, 我想搞一块, 直接买开发板也可以, 请告知购卖方法

主题

回复
发表于2017-06-01 14:18:12   |  显示全部楼层
91#
发表于2017-05-25 08:19:34  85# 买华芯微特的芯片达10个,付款后,就可以送一块你指定的开发板,开发板免费快递。上面有申请的方式。发邮件就可以领取。如果你...
好的, 我买点片, 搞几块开发板玩