查看: 3225  |  回复: 2
关于运放减法器的问题
圣圣无忧
4
主题
6
回复
发表于2018-12-30 12:47:12 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

我用运放来处理一个模拟信号,如图。刚才开始是正常的,IN输入-1V,OUT输出1.5V左右;IN输入2.5V,OUT输出接近0.6V。

但通电几分钟后,输出就不正常了。
IN输入-1V,OUT输出-6.5V;I N输入2.5V,OUT输出5.9V左右。高手们帮看一下什么问题? 

水上漂老张
13
主题
191
回复
发表于2018-12-31 13:37:09   |  显示全部楼层
2#
输入端小于1V,输出都是正电压,大于1V输出端才有负电压;你这数据哪个都靠不上啊。
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233